|
|
News
|
| |
|
|
 |
Spielerisch Hightech erleben: Auf der Experimenta in Heilbronn können die Besucher einen Leichtbauarm von SCHUNK testen.
|
|
 |
12.05.2010 -
In der Modularen Robotik steckt enormes Potenzial - das können nun Jugendliche und Erwachsene auf der Experimenta in Heilbronn hautnah erleben. Im größten Science Center Süddeutschlands wird Naturwissenschaft und Technik begreif- und erlebbar gemacht. 150 interaktive Exponate aus den Bereichen Energie & Umwelt, Technik & Innovation, Mensch & Kommunikation sowie Mensch & Freizeit begeistern die Besucher und führen sie spielerisch an Schlüsselthemen der Zukunft heran.
Als Kompetenzführer für Greifsysteme und Pionier der Modularen Robotik beteiligt sich SCHUNK mit seinem modularen Leichtbauarm LWA 3 an der Erlebnisausstellung. Auf der Experimenta können die Besucher per Joystick einzelne Module des Arms ansteuern und im Team einen Ball in einen Korb befördern. Was bei dieser manuellen Steuerung natürlich einige Zeit braucht, läuft im Automatik-Modus blitzschnell ab. Auf Knopfdruck greift die Roboterhand in Windeseile den Ball und versenkt ihn absolut präzise im Korb.
Beim Menschen abgeschaut sind die sieben Freiheitsgrade des Arms, die ihn ausgesprochen geschickt agieren lassen. So können selbst anspruchsvollste Greifoperationen sicher bewältigt werden. Seine leichte, hochsteife Konstruktion und seine leistungsstarken Antriebe machen ihn zum derzeit leistungsdichtesten, modularen Leichtbauarm auf dem internationalen Markt. Er verfügt inklusive Steuerung und Stromversorgung über ein Eigenmasse/Traglast-Verhältnis besser als 2:1 und kann Massen bis 10 kg bei voller Dynamik handhaben. Ein großer Vorteil: Der modulare Arm kann anwendungsspezifisch konfiguriert und damit optimal an unterschiedlichste Aufgaben angepasst werden. Er lässt sich in vielen Bereichen der Servicerobotik einsetzen: In Assistenzsystemen für Schwerstbehinderte, in Laboranwendungen, auf Plattformen zur Bombenentschärfung sowie in Servicerobotern im häuslichen Umfeld. Aufgrund seiner hohen Steifigkeit und Präzision ist er sogar für Mess- und Prüfaufgaben bestens geeignet.
|
|
| |
|
| |
|
|