|
|
News - 2011
|
| |
|
|
 |
Platz 3
|
 |
Platz 2
|
|
 |
21.01.2011 -
Wilhelm Tell lautete das Motto des Konstruktionswettbewerbs für das Wintersemester 2010.
Es sollte eine Vorrichtung entwickelt und gebaut werden, die mit einem Geschoss von maximal 10 g aus einem Abstand von 1,8 m einen Apfel trifft. Max. Bauraum der Vorrichtung 20x20 cm. Gleichzeitig sollte diese Vorrichtung auch als Ablage für den Apfel dienen. Die Ablage auf der sich der Apfel befindet sollte horizontal beweglich ausgeführt werden, damit beim Schießen ein bewegliches Ziel die Aufgabe erschwerte.
7 Teams mit jeweils 6 bis 8 Studenten beteiligten sich an diesem Wettbewerb. Die Teams hatten einen Zeitrahmen von 3 Monaten zur Entwicklung und Fertigung ihrer Vorrichtungen. Gefordert wurde ein systematisches Vorgehen nach folgendem Ablauf:
- Suchen und Bewerten von Lösungsideen
- Entwurf und Konstruktion
- Bau des Gerätes
- Erstellen einer Projektdokumentation
- Kurze Projektvorstellung und Demonstration
Zum Abschluss der Bearbeitungsfrist wurde der eigentliche Wettbewerb am 22.12.2010 ausgetragen.
|
 |
Siegerteam
|
 |
Vorrichtung "Softaire-Prinzip"
|
|
 |
An diesem Wettbewerb spielten alle Teams gegeneinander. Jedes Team stellte seine Konstruktion dem Publikum vor und erklärte kurz die technischen Details.
Die Konstruktionen konnten nicht unterschiedlicher sein. 7 Teams 7 Lösungen mit ausgefuchsten Ideen und interessanten Details. Mit großer Leidenschaft und Begeisterung wurden die Duelle ausgetragen. Jedes Team versuchte mit seiner Vorrichtung möglichst zielgenau den Apfel des gegnerischen Teams zu treffen.
Nach 2 stündigem Wettbewerb stand der Sieger schließlich fest. Souveräner Sieger war Team 6. Ihre Konstruktion nach dem "Softair-Prinzip" überzeugte im Wettbewerb und sie konnten alle Duelle für sich entscheiden.
Das Siegerteam jagte ihren Plastikpfeil mit Druckluft und Federkraft zum Apfel. Wenn umgekehrt ihr Apfel ins Visier genommen wurde, bewegten ihn Hubmagnete und Gewichte in horizontaler Richtung aus dem Schussfeld.
Die Siegerehrung wurde von Herrn Franz und Herrn Kurz im Auftrag der Firma SCHUNK durchgeführt. SCHUNK unterstützt diesen halbjährlich stattfindenden Wettbewerb und stellt das Preisgeld für die Bestplatzierten.
Das Organisationsteam um Prof. Dr.-Ing. Peter Ott bedankte sich im Anschluss im Namen aller Beteiligten bei SCHUNK für die Unterstützung dieses Wettbewerbes.
|
|
| |
|
| |
|
|