|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2005
|
| |
14.12.2005
MAGNOS Magnetspanntechnik – Neuer Katalog erhältlich
Alle wichtigen Produkt-, Handhabungs- und Anwendungsinformationen rund um das Thema SCHUNK-Magnetspanntechnik finden Sie in unserem neuen MAGNOS-Katalog.
mehr...
28.11.2005
SCHUNK auf der EuroMold 2005 in Frankfurt
Besuchen Sie SCHUNK auf der EuroMold in Frankfurt in Halle 9, Stand B35, vom 30.11.2005 bis 03.12.2005 und informieren Sie sich über unsere Produktneuheiten.
mehr...
23.11.2005
Neuer Spannbacken-Katalog
Alle wichtigen und neuen Informationen rund um das Thema SCHUNK-Spannbacken finden Sie in unserem neuen Spannbacken-Katalog.
mehr...
04.11.2005
SCHUNK ergänzt Lieferprogramm um modulares System BIG CAPTO
Das neue Adaptersystem BIG CAPTO ist für jede Fräs- oder Drehbearbeitung geeignet und ist vor allem für die neue Generation von Dreh-Fräs-Maschinen prädestiniert. Durch ein umfangreiches Halterprogramm, das eine Vielzahl an Werkzeugkombinationen ermöglicht, wird die Bearbeitungsflexibilität gesteigert. Durch diese Modularität lassen sich deutlich Kosten einsparen, da die einzelnen Grundhalter mit verschiedenen Einsätzen kombinierbar sind.
mehr...
21.10.2005
Noch mehr Power für TENDO Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK
Der Erfolg im Zerspanungsprozess hängt von vielen Faktoren ab. Besonders wichtig ist das optimale Zusammenspiel von Maschinenspindel, Werkzeug, Werkzeughalter und der Bearbeitungsstrategie.
mehr...
05.10.2005
SCHUNK auf neuen Wegen - Magnetspanntechnik MAGNOS
Ein weiterer Meilenstein im Bereich der stationären Spanntechnik stellt für SCHUNK die Magnetspanntechnik dar.
mehr...
27.09.2005
Neuheit - 6-Backen-Pendel-Ausgleichsfutter
Das neue 6-Backen-Ausgleichsfutter ist die ideale Spannlösung für dünnwandige Werkstücke oder unrunde Guß- oder Schmiedeteile.
Das Futter verfügt über eine Standard-Backenschnittstelle und ist somit die kostengünstige und universelle Spannlösung für komplexe Werkstücke.
mehr...
14.09.2005
Neue Highlight Kataloge 2005
Visionen beginnen mit Fragen - Die Wichtigste für uns: Was können wir besser machen, um innovative Ideen voranzubringen und damit die Fertigungsqualität, Produktivität und Marktposition unserer Kunden zu stärken?
Überzeugen Sie sich von unseren Antworten: SPANNTECHNIK HIGHLIGHTS 2005 & AUTOMATION HIGHLIGHTS 2005
mehr...
24.08.2005
TRIBOS-RM – "die starken Kleinen"
Die neue Variante der TRIBOS Polygonspanntechnik eröffnet Anwendern im HSC-Bereich ungeahnte Möglichkeiten.
mehr...
22.06.2005
Vollgas mit der neuen AIR TURBINE SPINDLE
SCHUNK stellt die neue Air Turbine Spindle des japanischen Futterherstellers BIG vor.
Diese Spindel kommt erst bei Drehzahlen von 60000 bis 80000 1/min richtig in Fahrt.
Und das bei einem Rundlauf von 2 µm, gemessen an der Spannzangenmündung.
mehr...
08.06.2005
Wissensforum - Informativ und praxisnah
Begriffe aus der Werkzeughalter-Welt
mehr...
14.04.2005
News-Ticker ... Stationäre Spannsysteme
Sie ist da - die erste Ausgabe des "News-Ticker ... Stationäre Spannsysteme". Mit diesem Informationsflyer informiert die Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG viermal im Jahr seine Kunden über die Neuigkeiten der SCHUNK Spanntechnikwelt.
mehr...
14.04.2005
TENDO Hydro-Dehnspannfutter
Die MMS-Technologie ist auf dem Vormarsch. Und sie erschließt sich immer mehr Anwendungsgebiete. Um dem Kunden die technisch beste Lösung zu bieten, arbeitet die Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG mit namhaften Partner zusammen. Ziel ist es eine durchgängige Standardisierung zu realisieren. Vor allem bei den Schnittstellen Spindel – Werkzeughalter und Längenverstellschraube – Werkzeugschaft.
mehr...
20.03.2005
Part Server – CAD Daten nach Maß
Der große Vorteil für Sie? Schnelle und bequeme Bereitstellung der CAD-Daten ohne Wartezeit und im passenden Format!
mehr...
02.03.2005
Längenvoreinstelladapter für SCHUNK TRIBOS und CELSIO
Beim Einsatz optischer Voreinstellgeräte ermöglicht der SCHUNK Längenvoreinstelladapter in der Serien- oder Massenfertigung die Voreinstellung der Werkzeuge im Bereich von < 0.01 mm.
mehr...
16.02.2005
Schonendes Spannen mit SCHUNK Kunststoffbacken
Neben dem unfangreichen Programm an Standardspannbacken, mit mehr als 1500 Backentypen sowie Sonder- und Zangenbacken, gibt es bei der Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG auch Spezial-Kunststoffbacken für das schonende Spannen.
mehr...
08.02.2005
Krallenharte Tatsachen
Mit den Krallenbacken der Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG ist das sichere Spannen von Werkstücken garantiert. Mit ihren zwei spitzen „Krallen“, auf je drei Spannreihen, „krallt“ sich die Backe schnell in die Oberfläche des Werkstücks ein.
mehr...
01.02.2005
Universelles Kraftspannfutter - 100% Kitagawa B200 kompatibel
Mit dem neuen Präzisions-Kraftspannfutter ROTA NCK plus bietet die Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG ein hochwertiges Kraftspannfutter als Alternative zur KITAGAWA-Futter-Baureihe B-200.
mehr...
25.01.2005
Zentrischspanner TANDEM PZS von SCHUNK gewinnt iF design award 2005
Dass Funktionalität im Maschinenbau mit Design und Ästhetik verbunden werden kann, bewies die SCHUNK GmbH & Co. KG. Der begehrte iF design award geht 2005 an den Zentrischspanner TANDEM PZS des Lauffener Spann- und Greiftechnik-Spezialisten.
mehr...
24.01.2005
Die SINO-Reihe bekommt Zuwachs.
Mit SINO-R erweitert SCHUNK seinen Produktbereich an Universalspannfuttern. SINO-R weist alle Vorteile des bestehenden SINO Programms auf: einfache Bedienbarkeit, gute Schwingungsdämpfung und ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis. SINO-R eignet sich jedoch besonders für die schwere Zerspanung.
mehr...
18.01.2005
Schneller. Besser. Effektiver.
SCHUNK konzentriert Kundenservice für Drehfutter im Werk Mengen.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|