|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2006
|
| |
14.12.2006
Rückblick EuroMold 2006 - SCHUNK stellt Weltneuheit im Werkzeugbau vor
Vom 29. November bis 2. Dezember 2006 hat sich SCHUNK mit den Produktbereichen Werkzeughaltersysteme, Stationäre Spanntechnik, Drehfutter und Spannbacken auf der EuroMold in Frankfurt präsentiert. Ein Anziehungspunkt war dabei das Schnellwechselmodul WSW 55, eine Weltneuheit von SCHUNK.
mehr...
08.12.2006
Rüstkostenreduzierung mit SCHUNK UNILOCK Nullpunktspanntechnik auf ein Minimum
Schaffen Sie die perfekte Verbindung zwischen Maschinentisch und Spannmittel. Durch µ-genaues Fixieren, Positionieren und Spannen in einem Arbeitsgang steigern Sie die Effizienz in Ihrer Fertigung.
Senken Sie Ihre Rüstzeiten und -kosten um bis zu 90%.
mehr...
24.11.2006
Weltneuheit auf der EuroMold
SCHUNK präsentiert innovatives Schnellwechselsystem Neues Schnellwechselmodul von SCHUNK ermöglicht intelligentes Stammformkonzept für Heißkanalwerkzeuge und setzt neue Maßstäbe für die wirtschaftliche Herstellung hochpräziser Kunststoffteile in kleinen und mittleren Losgrößen - SCHUNK präsentiert Weltneuheit auf der EuroMold 2006 in Frankfurt.
mehr...
02.11.2006
MAGNOS Magnetspanntechnik mit SCHUNK UNILOCK Schnittstelle
Die Kombination mit dem SCHUNK UNILOCK Nullpunktspannsystem macht MAGNOS Magnetspannplatten noch effizienter. Größtmögliche Flexibilität in der Fertigung und eine enorme Reduzierung der Rüstkosten sind überzeugende Argumente für die Ausführung mit SCHUNK UNILOCK Schnittstelle.
mehr...
27.10.2006
Die Universellsten - Die Spannbacken zur Rüstzeitreduzierung
Der stetig wachsende Wettbewerbsdruck in allen Branchen zwingt alle Hersteller zu einer ständigen Optimierung ihrer jeweiligen Fertigungsabläufe. Die Bedeutung der Faktoren "Zeit" und "Flexibilität" nimmt dabei immer weiter zu. Im Bereich der Spanntechnik führen diese Anforderungen dazu, dass die verwendeten Spannmittel ein möglichst breites Einsatzspektrum besitzen sollen und dabei innerhalb kürzester Zeit austauschbar sein müssen.
mehr...
19.10.2006
KONTEC KSE und NZS Keilspannelemente
Einfachste Handhabung
Das Spannen erfolgt einfach durch Anziehen der Feststellschraube mittels Innensechskantschlüssel. Es sind keine teuren Spezialwerkzeuge notwendig.
mehr...
16.10.2006
KONTEC KSS - Das mechanische Spann-Kraftpaket
Was bisher nur pneumatisch oder hydraulisch möglich schien, schaffen Sie jetzt mit KONTEC KSS ganz einfach mit einer Handbewegung: 10% bis 100% der Spannkraft mit nur einer Kurbeldrehung! Und das bei immer gleicher Kurbelendstellung.
mehr...
09.10.2006
Voreinstellgerät mit integriertem TRIBOS Spannsystem
Wer in seiner Produktion bereits mit dem Präzisionspannmittel TRIBOS arbeitet, sollte auf das neue SCHUNK Voreinstellgerät nicht länger verzichten. Denn beim Einsatz in der TRIBOS Polygonspanntechnik lässt sich mit diesem hochgenauen optischen Werkzeugvoreinstell- und Messgerät in Verbindung mit dem Präzisionsspannmittel TRIBOS jeder Qualitätsstandard nochmals beträchtlich steigern.
mehr...
29.09.2006
Neuer Drehfutter Gesamtkatalog - innovativ, übersichtlich vom Marktführer!
Pünktlich zum Messemonat September 2006 präsentieren wir Ihnen den neuen Drehfutter-Gesamtkatalog. In diesem innovativen Katalog haben wir unser komplettes Drehfutter-Programm in einem Buch zusammengefasst. Informieren Sie sich in einem übersichtlich und umfassenden Katalog über die ganze Welt des Drehens. Wir bieten Ihnen die Lösung für Ihre individuelle Anwendung.
mehr...
26.09.2006
SCHUNK Drehfutter im Einsatz in der Erdölindustrie
Ölfeldindustrie in Saudi Arabien
Branche: Rohrbearbeitung für die Ölfeldindustrie
Die SCHUNK pneumatisch betätigten Vorderendfutter zeichnen sich durch die extrem große Durchgangsbohrung bei kompakten Außenabmessungen aus. Vor allem bei der Rohrbearbeitung werden Futter mit großen Durchgangsbohrungen eingesetzt, um lange Rohre sicher in zwei Drehfuttern (Vorder- und Hinterendfutter) zu spannen.
mehr...
21.09.2006
KONTEC KSC – das Multitalent
KONTEC KSC ist der Zentrisch- und Einfachspanner für nahezu alle Werkstücke, ganz gleich ob es um konventionelles Spannen geht, ob knappe Einspanntiefen zur 5-Seitenbearbeitung gefragt sind oder ob es sich um Formteile, Platten oder Werkstücke mit Sägeschnitten handelt - KONTEC KSC ermöglicht eine Anpassung im Handumdrehen.
mehr...
20.09.2006
Aktuelle Spanntechnik Highlights - SCHUNK bietet mehr!
Informieren Sie sich über unsere Produktneuheiten aus den Bereichen Werkzeughaltersysteme, der Stationären Spanntechnik, Drehfutter und Spannbacken in der zweiten Ausgabe der Spanntechnik Highlights 2006.
mehr...
08.09.2006
SCHUNK auf der AMB in Stuttgart
Vom 19. bis 23. September 2006 öffnet die AMB in Stuttgart ihre Tore. SCHUNK präsentiert in Halle 5.2, Stand 250 Highlights aus der komplexen Welt des Spannens.
mehr...
17.08.2006
Drastische Rüstkostensenkung durch Einsatz von MAGNOS Magnetspanntechnik
MAGNOS Magnetspanntechnik von SCHUNK ist die ideale und flexible Lösung für Ihre Werkstückspannung. Sie erfüllt sämtliche Anforderungen moderner Bearbeitungsprozesse. Ob bei der horizontalen oder vertikalen Bearbeitung von Fertig- und Roherzeugnissen ferromagnetischer Materialien - MAGNOS bietet höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.
mehr...
11.08.2006
Kabellose Druckabfrage RSS für pneumatische Vorderendfutter
Zur Überwachung des Spanndrucks in der Außenspannung des Drehfutters. Mittels kabelloser Sensorik wird der Spanndruck automatisch und regelmäßig, auch während der Drehbearbeitung abgefragt und das Signal über die Sendeeinheit direkt an die Maschinensteuerung übertragen.
Wird der eingestellte Spanndruck unterschritten, so wird unmittelbar automatisch in die Maschinensteuerung eingegriffen und die Maschine stoppt die Bearbeitung. Durch die dauerhafte Kontrolle des Spanndrucks haben Sie eine höhere Sicherheit bei Ihrer Bearbeitung.
mehr...
12.07.2006
MAGNOS MLH Hebemagnete – Schneller und sicherer Werkstücktransport
MAGNOS MLH Hebemagnete wurden zur Erweiterung der MAGNOS Magnetspanntechnik in das SCHUNK Produktprogramm aufgenommen. Durch den Einsatz dieser Hebemagnete reduzieren Sie auf der einen Seite Ihre Werkstücktransportzeiten, auf der anderen Seite erhöhen Sie erheblich die Sicherheit ihres Werkstücktransports.
mehr...
07.07.2006
Highlights Spanntechnik 2006 - Fortschritt durch Ideen
Als führender Hersteller von innovativer und hochpräziser Spanntechnik bieten wir Ihnen treffsichere Lösungen für jeden Anwendungsfall. Zu Ihrem Nutzen.
mehr...
14.06.2006
SCHUNK auf der METAV in Düsseldorf
Vom 20. bis 24. Juni 2006 wird die METAV Düsseldorf wieder zum Treffpunkt der Branche. Sie ist die größte deutsche Messe für Metallbearbeitung und die Leitmesse für Produktionstechnik mit über 900 Ausstellern. Die METAV Nord erschließt Ausstellern das ganze Potenzial des deutschen Marktes und der angrenzenden Länder.
mehr...
07.06.2006
Neue Zwischenbüchsen GZB-S für TENDO Hydro-Dehnspannfutter für kleinste Spanndurchmesser
Mit den neuen TENDO-Zwischenbüchsen GZB-S, Durchmesser 8, wird die Palette der vorhandenen Zwischenbüchsen ergänzt. Der Spannbereich erstreckt sich von 0.8 bis 6.0 mm. Die Abstufung erfolgt in 0.1-Millimeter-Schritten.
mehr...
15.05.2006
Neu: SCHUNK UNILOCK-Einbauspannmodul NSE 138–RF – in rostbeständiger Ausführung
Der Einsatz des SCHUNK UNILOCK-Nullpunktspannsystems unter extremen Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel bei der Verwendung von sehr aggressivem Kühlmittel, kann es erforderlich machen, dass die verwendeten Module und Spannbolzen aus rostbeständigem Material sind.
mehr...
02.05.2006
SCHUNK erweitert Serviceangebot mit Spannbacken-Quickfinder
Durch die Integration des Quickfinders auf der SCHUNK-Homepage bieten wir Ihnen nun die Möglichkeit, alle passenden Spannbacken zu Ihrem SCHUNK-Drehfutter mit wenigen Klicks aufzulisten. Nach Auswahl von Futtertyp, Futtergröße und Futterdetails bekommen Sie eine Aufstellung aller kompatiblen Spannbacken mit den jeweiligen Abmessungen.
mehr...
18.04.2006
Neu - SCHUNK UNILOCK Nullpunktspannmodul NSE 138-T
Fixieren, Positionieren und Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen in einem Arbeitsgang.
Das bedeutet Rüstzeitreduzierung auf ein Minimum!
mehr...
10.04.2006
Neuheit ROTA THW vario
Flexibilität bei Drehmaschinenfuttern – die einfachere Art der Innen- und Außenspannung
Immer kleiner werdende Losgrößen und die zunehmende Anzahl unterschiedlichster Varianten erfordern beim Drehen eine erhöhte Anzahl von Umrüstprozessen. Dadurch steigen die Anforderungen an Genauigkeit und Wiederholbarkeit dieser Prozesse.
mehr...
31.03.2006
SCHUNK auf der METAV in München
Vom 04. bis 07. April 2006 wird die METAV München zum zweiten Mal zum Treffpunkt der Branche. Sie ist die größte deutsche Messe für Metallbearbeitung und die Leitmesse für Produktionstechnik.
mehr...
09.03.2006
GrindTec – Die Fachmesse für Schleiftechnik
SCHUNK präsentiert auf der GrindTec sein umfangreiches Produktprogramm für das Werkzeugschleifen und stellt unter anderem folgende Highlights vor
mehr...
01.03.2006
TRIBOS im koreanischen Automobilbau
Noch in den 60er Jahren galt Südkorea als eines der ärmsten Länder der Welt. Heute gehört die Republik Korea nach 40 Jahren rasanter Wirtschaftsentwicklung zu den wichtigsten Industrieländern. Am Bruttosozialprodukt gemessen, liegt die koreanische Wirtschaft heute auf dem 11. Rang in der Welt. Einige große koreanische Unternehmen wie Samsung, Hyundai und LG gehören vom Automobilsektor bis zur Informations- und Telekommunikationstechnik zu den weltweit führenden Unternehmen.
mehr...
20.02.2006
Messe INTEC Chemnitz
SCHUNK präsentiert seine Highlights vom 01. bis 04. März 2006 auf der neunten INTEC in Chemnitz.
mehr...
24.01.2006
TENDOturn Hydro-Dehnspanntechnik für CNC-Drehmaschinen
Verbessern Sie Ihre Performance mit der Hydro-Dehnspanntechnik aus dem Hause SCHUNK. Mit TENDOturn vergrößert SCHUNK sein Produktprogramm um den Bereich Werkzeughalter für CNC-Drehmaschinen. Natürlich mit Hydro-Dehnspanntechnik vom Marktführer.
mehr...
04.01.2006
SCHUNK auf der NORTEC in Hamburg
10. Fachmesse für Produktionstechnik vom 25. bis 28. Januar 2006
Als einer der weltweit führenden Hersteller in der Spann- und Greiftechnik präsentieren wir Ihnen auf der NORTEC in Hamburg unsere technologischen Neuentwicklungen.
mehr...
03.01.2006
KONTEC KSL-VS 125 - Neu im SCHUNK Lieferprogramm
Einzigartiges Spannsystem mit Backen-Schnellverstellung jetzt neu mit verlängerter Spannweite
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|