|
|
 |
|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2007
|
| |
20.12.2007
MAGNOS Magnetgreifer MAU: Greifen wie von Geisterhand
Eine Innovation für das Handling von ferromagnetischen Werkstücken bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK. Wurde die Magnetspanntechnik bisher in erster Linie im Bereich Stationäre Spannsysteme eingesetzt, eröffnet der MAGNOS Magnetgreifer MAU eine völlig neue Perspektive: Adaptiert auf einen Roboterarm sorgt es bei einem geringen Eigengewicht für sicheren Halt auf kleinstem Raum.
mehr...
13.12.2007
KONTEC KSC: Ein Spanner für alle Werkstücke
Ein echtes Multitalent unter den Stationären Spannsystemen ist der KONTEC KSC des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK. Ob konventionelles Spannen, knappe Einspanntiefen zur 5-Seitenbearbeitung, Formteile, Platten oder Werkstücke mit Sägeschnitten: KONTEC KSC ermöglicht eine Anpassung im Handumdrehen.
mehr...
06.12.2007
TRIBOS-RM HSK-A 40: Klein, kompakt und völlig dicht
Der kleine, leistungsfähige Präzisionswerkzeughalter TRIBOS-RM des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK ist noch einmal verbessert worden: Für die Schnittstelle HSK-A 40 gibt es ab sofort eine komplett abgedichtete Version. Das sorgt auch in schwierigsten Umgebungen für eine maximale Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.
mehr...
14.11.2007
Keilspannelement KSE 50-PDB: Sicherer Halt auf kleinstem Raum
Das Keilspannelement KSE 50 des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK sorgt mit hohen Spannkräften für absolut sicheren Halt. Dank der pendelnd angeordneten Spannbacken werden auch Werkstücke mit schrägen Spannflächen sicher gehalten. Der aktive Niederzug sorgt dafür, dass das Werkstück zusätzlich gegen die Auflage gezogen wird. Auf diese Weise werden Vibrationen bei der Bearbeitung deutlich minimiert.
mehr...
05.11.2007
RSS-W1 Kabellose Wegabfrage kontrolliert sichere Spannung
Elektronische Komponenten sorgen in der modernen Drehtechnik für zusätzliche Sicherheit. Die kabellose Wegabfrage RSS-W1 des Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK überwacht bei pneumatischen Drehfuttern mit Eil- und Spannhub den korrekten Spannvorgang.
mehr...
22.10.2007
Universelle Werkzeugvoreinstellung TRISet: Vermessen, prüfen, einstellen
Mit dem hochgenauen optischen Werzeugvoreinstell- und Messgerät TRISet von SCHUNK lassen sich Werkzeuge vor ihrem Einsatz vermessen, prüfen und einstellen. TRISet ist für alle herkömmlichen Werkzeugspannsysteme geeignet. Als besonderes Plus ist eine TRIBOS Spannvorrichtung integriert, mit der Werkzeuge in Sekundenschnelle gespannt werden können. Mit TRISet lassen sich die Maschinenlaufzeiten deutlich erhöhen. Während die CNC Maschine ohne Stillstand produziert, werden die Werkzeuge bereits außerhalb der Maschine gespannt, vermessen und eingestellt.
mehr...
15.10.2007
SCHUNK UNILOCK NSA SF:
Kompaktes Multitalent für die automatisierte Fertigung
Mit dem SCHUNK UNILOCK Nullpunktspannmodul NSA SF eröffnet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK neue Möglichkeiten in der automatisierten Fertigung. Das kompakte Modul ist die perfekte Verbindung zum Maschinentisch. Es vereint in einer Einzelstation Sperrluft, Anlagekontrolle, beste Wiederholgenauigkeit, maximale Aufnahme von Kipp- und Drehmomenten, Auswerfer sowie Medienübergabe.
mehr...
02.10.2007
ROTA NCS 3-Backen Kraftspannfutter - Hochpräzise und wartungsarm
Drehtechnik der Zukunft – so kann man das abgedichtete 3-Backen Kraftspannfutter ROTA NCS von SCHUNK bezeichnen. Das innovative Drehfutter, das ab Anfang 2008 lieferbar ist, vereinigt hohe Spannkraft, maximale Präzision und minimalen Aufwand miteinander. Angesichts der immer weiter steigenden Qualitätsanforderungen in der modernen Zerspanung, ist das ROTA NCS eine zukunftsweisende Neuentwicklung, die dem Anwender eine maximale Investitionssicherheit gewährleistet.
mehr...
28.09.2007
QUENTES Kunststoffbacken: Die Samtpfoten unter den Spannbacken
Die Werkstückspannung auf bereits fertig bearbeiteten Oberflächen ist eine Herausforderung für den Anwender. Zum einen soll ein sicherer Halt gewährleistet werden, zum anderen darf die Oberfläche nicht von den Spannbacken beschädigt werden. Eine ideale Lösung bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK mit den QUENTES Kunststoffbacken. Sie sorgen für kraftvollen Halt bei maximaler Schonung der Oberfläche. Aufgrund er wechselbaren QUENTES Einsätze ist die Spannlösung zudem besonders kostengünstig.
mehr...
10.09.2007
SCHUNK SLIM LOCK - Kosteneinsparung von bis zu 30 %
durch Stammformkonzept für Heißkanalwerkzeuge
Das neue Schnellwechselmodul SLIM LOCK WSW 55 von SCHUNK ermöglicht ein intelligentes Stammformkonzept für Heißkanalwerkzeuge und setzt neue Maßstäbe für die wirtschaftliche Herstellung hochpräziser Kunststoffteile in kleinen und mittleren Losgrößen.
mehr...
05.09.2007
Ausbildungsstart bei SCHUNK
Insgesamt 47 Jugendliche und junge Erwachsene haben am vergangenen Montag bei SCHUNK in Lauffen und Brackenheim-Hausen ihre Ausbildung begonnen. Sieben neue Auszubildende gibt es zudem im Werk Mengen. Das Spektrum der Berufe bei SCHUNK ist weit: Industriekaufleute werden ebenso ausgebildet wie technische Zeichner, Fachkräfte für Lagerlogistik, Maschinen- und Anlagenführer, Zerspanungsmechaniker oder Elektroniker.
mehr...
08.08.2007
TENDO Hydro-Dehnspannfutter - Superschlank und hochgenau!
Bis zum letzten ausgereizt haben die SCHUNK Entwicklungsingenieure das technisch Machbare bei der Entwicklung einer neuen, superschlanken Variante der TENDO Hydro-Dehnspannfutterfamilie. TENDO LSS gibt es ab sofort auch für die Schnittstelle SK 40.
mehr...
06.08.2007
Nullpunktspannsystem SCHUNK UNILOCK
sammelt bei SCHUNK-Kunden mächtig Pluspunkte
Bereits seit 10 Jahren setzen Kunden auf den Rüstkostenkiller Nr. 1: Das Nullpunktspannsystem SCHUNK UNILOCK hat in dieser Zeit Tausende von Prozessen in der modernen Fertigung deutlich verkürzt. Bis zu 90 Prozent Rüstkostenersparnis erzielt das durchdachte System - ein Potenzial dass so mancher Fertigungsleiter schon früh für sich entdeckt und ausgenutzt hat.
mehr...
01.08.2007
Thema des Monats August: Rundlaufgenauigkeit
Einmal pro Monat präsentiert SCHUNK hier auf der Homepage ausführlich ein aktuelles Thema der Spann- und Greiftechnik. Im Monat August wird das Thema „Rundlaufgenauigkeit bei Werkzeughaltern“ umfassend und anschaulich dargestellt.
mehr...
23.07.2007
Präzisions-Kraftspannfutter ROTA NCF plus
Das neue SCHUNK Kraftspannfutter der Type ROTA NCF plus ist für höchste Anforderungen auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden.
mehr...
02.07.2007
SCHUNK-Drehfutterkatalog neu gestaltet
Pünktlich vor der EMO präsentiert SCHUNK sein Drehfutterprogramm in einem neu gestalteten Katalog. Auf über 500 Seiten stellt der Spann- und Greiftechnikspezialist eine Vielzahl von effizienten Lösungen zur Werkstückspannung vor.
mehr...
13.06.2007
Systembacken ermöglichen vielfältigen Einsatz bei hohen Drehzahlen
So verschieden die Anforderungen in der Zerspanung sind, so verschieden sind die Präferenzen der Anwender, wenn es um eine präzise, sichere und kostengünstige Werkstückspannung geht. Es hat gute Gründe, weshalb SCHUNK als führender Spanntechnikspezialist mit über 1.200 unterschiedlichen Backentypen das weltweit größte Standard-Spannbackenprogramm bietet. Mit den Systembacken SG fertigt SCHUNK eine Lösung, die wirtschaftliche und technische Vorteile miteinander verbindet. Systembacken eignen sich sowohl für die Innen- als auch für Außenspannung. Wechselbare Spanneinsätze garantieren bei vergleichsweise niedrigen Kosten ein breites Einsatzspektrum.
mehr...
02.06.2007
Thema des Monats Juni: Werkzeugspannung
Einmal pro Monat präsentiert SCHUNK hier auf der Homepage ausführlich ein aktuelles Thema der Spann- und Greiftechnik. Im Monat Juni wird das Thema „Werkzeugspannung“ umfassend und anschaulich dargestellt. Der Werkzeughalter ist in der Zerspanung die entscheidende Schnittstelle zwischen dem Werkzeug auf der einen und der Maschine auf der anderen Seite.
mehr...
01.06.2007
Im Kleinen ganz groß
Vom 12. bis 14. Juni präsentiert SCHUNK auf der MiNaT in Halle 2 Stand E15 in Stuttgart durchdachte Lösungen für die Miniaturbearbeitung aus den Bereichen Spann- und Greiftechnik.
mehr...
25.05.2007
Spanneinsätze bringen deutliche Vorteile bei Werkstückspannung
Als clevere Alternative für die Werkstückspannung mit Krallenbacken können ungehärtete Backenrohlinge in Kombination mit Spanneinsätzen verwendet werden. Ab sofort hat SCHUNK bei seinem Spanneinsatz UGE 20 zwei Varianten im Programm: eine leichte Version in Feinguss sowie eine Version in besonders verschleißfestem Hartmetall.
mehr...
10.05.2007
Mit Präzision für Präzision:
TRIBOS-RM überzeugt bei der Fertigung von Luxusuhren
Kleinste Spanndurchmesser und hohe Rundlaufgenauigkeit machen TRIBOS-RM zu einem Top-Werkzeughalter in der Uhrenindustrie. Mit dem Präzisionswerkzeughalter von SCHUNK können Werkzeuge ab einem Spanndurchmesser von 0,3 mm sicher gehalten werden. Der präzise Rundlauf von weniger als 0,003 mm, die ausgesprochen hohe Laufruhe und die überzeugende Schwingungsdämpfung machen die Polygonspanntechnik zu einer gefragten Lösung in der hochpräzisen Mikrozerspanung.
mehr...
07.05.2007
6-Backen Pendel-Ausgleichskraftspannfutter SCHUNK ROTA NCR: Zentrisch spannend und ausgleichend - damit Rundes rund bleibt.
Das Spannen dünnwandiger, ringförmiger Werkstücke und anderer verformungsempfindlicher Bauteile stellt in der Metallbearbeitung eine klassische Herausforderung dar. Herkömmliche 3-Backen-Futter stoßen hier schnell an ihre Grenzen weil das Werkstück aufgrund der einwirkenden Kräfte deformiert wird. Eine präzise Bearbeitung wird damit unmöglich. Ein Hersteller von Industriearmaturen setzt bei der Produktion von Gehäusen für Klappenventile deshalb auf das neue 6-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCR von SCHUNK.
mehr...
02.05.2007
TENDO Economic: Hydro-Dehnspanntechnik ab 159 Euro!
So manch einer wird sich wohl die Augen reiben bei diesem Preis: TENDO E Hydro-Dehnspannfutter sichern den dauerhaft günstigen Einstieg in die Premium-Liga der Werkzeugspannung. Das unscheinbare E steht dabei für "economic". Ganz neu bietet SCHUNK jetzt auch einen TENDO E für die HSK-A 63-Schnittstelle und stößt damit in völlig neue Dimensionen vor.
mehr...
30.04.2007
Thema des Monats Mai: Hygienic Design
Einmal pro Monat präsentiert SCHUNK hier auf der Homepage ausführlich ein aktuelles Thema der Spann- und Greiftechnik. Im Monat Mai wird das Thema "Hygienic Design" umfassend und anschaulich dargestellt.
mehr...
10.04.2007
Die Automobilindustrie weiß das Kraftspannfutter ROTA NCO zu schätzen
Gerade in der Automobilproduktion sind die Anforderungen an Spannmittel für Werkstücke besonders hoch. Maximale Präzision und hohe Wiederholgenauigkeit für die Großserienfertigung sind hier absolut entscheidende Grundvoraussetzungen.
mehr...
03.04.2007
Sonderspannbacken für knifflige Aufgaben
Mit über 1200 verschiedenen Backentypen bietet SCHUNK das größte Spannbackenprogramm der Welt. Für besonders knifflige Spannaufgaben, entwickelt das Expertenteam zudem Sonderlösungen, wie ganz aktuell eine Sonderspannbacke für die Aufspannung von Lasthaken.
mehr...
30.03.2007
Thema des Monats April: Rüstkostenreduzierung mit Nullpunktspannsystemen
10 Jahre SCHUNK UNILOCK
Einmal pro Monat präsentiert SCHUNK hier auf der Homepage ausführlich ein aktuelles Thema der Spann- und Greiftechnik. Im Monat April wird das Thema "Rüstkostenreduzierung mit Nullpunktspannsystemen" umfassend und anschaulich dargestellt.
mehr...
27.03.2007
SCHUNK-Drehfutter ab sofort mit Backenbeiblättern
Die Drehfutter ROTA-S plus und ROTA-G von SCHUNK sind ab sofort mit einer zusätzlichen Information ausgestattet: Ein Backenbeiblatt gibt einen Schnellüberblick über alle Standardspannbacken, die auf dem Futter eingesetzt werden können, und erleichtern so die Nachbestellung.
mehr...
23.03.2007
Präzisions 6-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCR:
Gewaltig groß und doch präzise
Vor allem das Spannen von dünnwandigen und verformungsempfindlichen Bauteilen stellt eine Herausforderung dar. Mit dem 6-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCR bietet SCHUNK eine Standardlösung für diese Werkstückfamilie an.
mehr...
22.03.2007
Zerspanungskosten unter der Lupe
Kostenloses Berechnungsprogramm unter www.schunk.com
So manch einer wird es am eigenen Geldbeutel schon gemerkt haben. Der Drucker, der als vermeintliches Schnäppchen beim Discounter gekauft wurde, erweist sich auf Dauer als teure Anschaffung.
mehr...
12.03.2007
Herzlich willkommen auf der intec Leipzig!
Vom 14. bis 17. März 2007 präsentiert SCHUNK auf der intec Leipzig in Halle 1, Stand H 08, sein aktuelles Programm der Spanntechnik- und Automations-Highlights. Die intec ist die erste Adresse in den neuen Bundesländern, wenn es um Fertigungstechnik mit Schwerpunkt Werkzeugmaschinen- und Sondermaschinenbau geht.
mehr...
02.03.2007
Jeden Monat NEU: Thema des Monats auf www.schunk.com
Ab sofort präsentiert die SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar im Internet unter www.schunk.com einmal pro Monat ausführlich ein aktuelles Thema der Spann- und Greiftechnik.
mehr...
28.02.2007
Ab sofort: Kostenvorteil bei Maschinen-Erstausstattung
Das wird alle freuen, die gerade darüber nachdenken, eine neue Maschine auszurüsten: SCHUNK bietet ab sofort einen interessanten Paketpreis bei der Maschinen-Erstausstattung. Wer sich jetzt entscheidet, seine Maschine mit SCHUNK Werkzeughaltersystemen, Drehfuttern, Spannbacken oder Stationären Spannsystemen auszurüsten, profitiert mehrfach. Er sichert sich den Kostenvorteil und baut auf Präzisionssysteme, die bestens aufeinander abgestimmt sind. Präzise, langlebig und zuverlässig.
mehr...
07.02.2007
SCHUNK: Weltgrößtes Spannbackenprogramm in neuem Katalog
Übersichtlich und anwenderfreundlich - so präsentiert sich der neue Gesamtka-talog für Spannbacken der SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar. Mit über 1.200 Backentypen bietet SCHUNK das weltweit größte Standard-Programm für Spannbacken.
mehr...
15.01.2007
Umfassender Gesamtkatalog Werkzeughaltersysteme
Einen neuen Gesamtkatalog für Werkzeughaltersysteme hat die SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar herausgegeben. Der im Hardcover gebundene Katalog präsentiert auf insgesamt 420 Seiten anschaulich in Deutsch und Englisch das komplette Programm von Universal- und Präzisionswerkzeughaltern des Marktführers in der Spanntechnik.
mehr...
05.01.2007
TRIBOS Spannvorrichtung optimiert
Die Spannvorrichtung SVP-2D für TRIBOS Polygonspannfutter von SCHUNK ist deutlich verbessert worden. Damit wird der Werkzeugwechsel der hoch präzisen Werkzeughalter noch einmal wesentlich vereinfacht. Beim neuen Modell stehen Bedienkomfort und Bediensicherheit sowie die Senkung der Rüstzeiten im Vordergrund. Aufgrund einer Eigenentwicklung der Steuereinheit konnte SCHUNK zudem den Preis der Anlage senken.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|