|
|
 |
|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2008
|
| |
23.12.2008
Hydro-Dehnspannwerkzeuge mit Axialrückzug:
Zeit- und Kostenkiller bei der hochpräzisen Werkstückspannung
Maximale Präzision zu minimalen Kosten - wer sich im globalen Wettbewerb behaupten will, muss auch sein Werkstückspannkonzept regelmäßig nach Effizienzpotenzialen durchleuchten. Hydro-Dehnspannwerkzeuge mit Axialrückzug des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK sind eine wirkungsvolle Lösung.
mehr...
11.12.2008
Leistungswettbewerb 2008: SCHUNK-Azubis überzeugen
Beim Wettstreit der Nachwuchskräfte aus dem Handwerk haben die Auszubildenden von SCHUNK mit Wissen und Talent überzeugt. Am 9. Dezember 2008 wurden die Sieger in der Kulturhalle Flina in Flein geehrt. Dabei gingen insgesamt drei Preise an die Junghandwerker von SCHUNK.
mehr...
09.12.2008
Flexibles Drehfutter sorgt für hohe Effizienz beim Drehen
Ein Multitalent für die hochpräzise Werkstückspannung auf der Drehmaschine ist das 3-Backen Kraftspannfutter ROTA NCD von SCHUNK. Ganz aktuell wurden alle Baugrößen des Allrounders in punkto Steifigkeit weiter verbessert. Das Universaldrehfutter baut damit seine hohe Leistungsfähigkeit noch weiter aus. Gerade Anwender, die auf einer Maschine verschiedene Werkstücke bearbeiten, reduzieren mit dem leistungsstarken Futter deutlich Rüstzeiten und Kosten.
mehr...
08.12.2008
Nachwuchsförderung:
Heinz-Dieter SCHUNK-Preis ehrt Spitzenleistungen von Studenten
Mit dem „Preis für Konstruktion und Mechatronik Heinz-Dieter Schunk“ sind am 26. November 2008 drei Studenten der Hochschule Heilbronn für ihre herausragenden Semester- und Abschlussarbeiten im Bereich Technik ausgezeichnet worden. Acht weitere Studenten erhielten Ehrenpreise. Die SCHUNK GmbH & Co. KG honoriert mit der Auszeichnung das Engagement des ingenieurwissenschaftlichen Nachwuchses an den Hochschulstandorten Heilbronn und Künzelsau.
mehr...
03.12.2008
SCHUNK Präzisions-Lünetten ausgezeichnet
Ansprechendes Design und anspruchsvolles Innenleben: Die Präzisions-Lünetten ZENTRICO THL plus des Mengener Spanntechnikspezialisten SCHUNK sind von einer international besetzten Jury mit dem iF product design award 2009 ausgezeichnet worden.
mehr...
27.11.2008
Ausgezeichnete Leistung:
SCHUNK-Diplomand erhält Wirtschaftsjunioren-Preis 2008
Für seine herausragende Diplomarbeit zur Entwicklung eines Drei-Finger-Zentrischgreifers ist Michael Schulz aus Brackenheim-Stockheim vom Förderkreis der Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken ausgezeichnet worden. Mit dem Preis werden die Verfasser der Top-Abschlussarbeiten an der Hochschule Heilbronn geehrt. Der frisch gebackene Diplomingenieur gehört mittlerweile fest ins SCHUNK-Entwicklerteam und begleitet den innovativen Greifer nun auf seinem Weg vom Prototyp zur Serienfertigung.
mehr...
26.11.2008
5-Achs-Bearbeitungszentren:
Nutzen Sie das volle Potenzial!
5-Achs-Bearbeitungszentren bieten enorme Möglichkeiten, die genutzt werden wollen. Mit den Präzisions-Spannmitteln von SCHUNK erschließen Sie ungenutzte Kapazitäten und schöpfen das volle Potenzial Ihrer Maschine bis zum Limit aus.
mehr...
19.11.2008
Euromold 2008:
Innovative Lösungen für den Werkzeug- und Formenbau
Präzision und Kosteneffizienz sind die entscheidenden Faktoren im Werkzeug- und Formenbau. Vom 3. bis 6. Dezember zeigt SCHUNK auf der Euromold 2008 in Frankfurt durchdachte Spanntechniklösungen, die beides sind: Höchst wirtschaftlich und absolut präzise.
mehr...
12.11.2008
Hochpräziser Backenwechsel in 10 Sekunden!
Die jüngste Innovation des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK ist ein Backenschnellwechselsystem für TANDEM Kraftspannblöcke, mit dem sich die Zeit für den Backenwechsel von zuvor rund 5 Minuten auf gerade einmal 10 Sekunden reduzieren lässt. Hierfür stattet SCHUNK eine einteilige Grundbacke mit einem hochpräzisen Schnellwechselsystem aus, das einen Backenwechsel komplett ohne Werkzeug ermöglicht.
mehr...
04.11.2008
Flaches Kraftpaket für die präzise Serienfertigung
Höchste Spannkraft bei zugleich größtem Backenhub und niedrigster Bauhöhe. Beim Kraftspannfutter SCHUNK ROTA NCO sollte diese auf dem Drehfuttermarkt bis heute einzigartige Kombination zunächst „nur“ für mehr Platz im Maschinenraum, für kurze Taktzeiten und für hohe Flexibilität sorgen. In Zeiten rasant steigender Strompreise erweist sich das kraftstrotzende Drehfutter aus Mengen nun zusätzlich als ausgesprochen energieeffizient. Dank integrierter Mediendurchführung ermöglicht das Präzisionsdrehfutter zudem wahlweise eine Zentralschmierung, eine zentrale Kühlschmierstoffzufuhr oder eine Luftanlagekontrolle. Die dauerhaft hohe Genauigkeit selbst bei großen Durchmessern spricht für die hohe Qualität des Innenlebens.
mehr...
29.10.2008
TENDO-ES: Das Kraftpaket unter den Hydro-Dehnspannfuttern
Das extrem kurze Hydro-Dehnspannfutter TENDO-ES von SCHUNK gibt es nun standardmäßig auch für die Schnittstelle BT 40. Beim TENDO-ES erfolgt die Werkzeugspannung direkt im Aufnahmekegel. So wird der Werkzeugschaft über die Spindel abgestützt. Mit einem L1-Maß von 26,0 mm ist TENDO-ES extrem kurz. Das Resultat sind höchste Haltekräfte zur Übertragung hoher Drehmomente und viel zusätzlicher Platz im Maschinenraum.
mehr...
22.10.2008
In der Magnetspanntechnik stecken unzählige verborgene Talente
Es gibt wohl kaum eine Technologie, deren vielfältige Fähigkeiten den Anwendern so lange verborgen geblieben sind, wie die Magnetspanntechnik. Lediglich beim Schleifen hat sie sich bisher in Form von Parallelpolplatten als wirklicher Standard etabliert.
mehr...
15.10.2008
3. Deutscher Maschinenbau-Gipfel in Berlin
Mit dem „Preis Deutscher Maschinenbau“ ist am gestrigen Dienstag, 14. Oktober 2008, Heinz-Dieter Schunk ausgezeichnet worden. Im Rahmen des 3. Deutschen Maschinenbau-Gipfels in Berlin würdigte die unabhängige Jury aus Wirtschaft und Wissenschaft die Lebensleistung des schwäbischen Familienunternehmers. Unter seiner Leitung entstand aus einem kleinen Garagenbetrieb eine weltweit führende lnnovationsschmiede für Spanntechnik und Automation mit 1.800 Mitarbeitern. Die Präzisionsprodukte von SCHUNK werden in zahlreichen Branchen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung eingesetzt.
mehr...
15.10.2008
SCHUNK UNILOCK NSA-Baureihe sorgt in der automatisierten Fertigung für eine prozesssichere, hochpräzise Nullpunktspannung
Die automatisierte Maschinenbeladung bietet in der spanenden Fertigung erhebliches Rationalisierungspotenzial. An die Spannmittel werden dabei vielfältigste Anforderungen gestellt: Sie sollen die Werkstücke sekundenschnell hochgenau positionieren und fixieren, einen absolut sicheren Halt bei der Bearbeitung gewährleisten und kompakt gebaut sein, um möglichst wenig Maschinenraum zu beanspruchen. Zugleich sollen sie den Wechsel der Werkstücke erleichtern und vor allem zuverlässig für eine saubere, spanfreie Auflagefläche sorgen. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um im automatisierten Betrieb rund um die Uhr fertigen zu können. Die Baureihe NSA des Nullpunktspannsystems SCHUNK UNILOCK vereint all diese Anforderungen und schafft damit optimale Bedingungen für einen prozesssicheren automatisierten Werkstückwechsel. Alle drei Module der Baureihe sind für den anspruchsvollen Dauerbetrieb vorgesehen und gewährleisten eine hochpräzise Wiederholgenauigkeit < 0,005mm.
mehr...
07.10.2008
Schnittstellen für Uhrenindustrie und Feinwerktechnik
Die Anforderungen in der Mikrobearbeitung steigen. Deshalb bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK ab sofort die beiden Präzisionswerkzeughalter TRIBOS-RM und TRIBOS-Mini auch für die in der Uhren- und Schmuckindustrie sowie in der Feinwerktechnik weit verbreiteten Spindelschnittstellen ISO 10 und HSK E 25 bis 40 an. So können künftig auch auf diesen Spezialmaschinen Werkzeuge ab Schaftdurchmesser 0,3 mm mit einer hervorragenden Rundlaufgenauigkeit < 0,003 mm gespannt werden. Anwender profitieren von maximaler Präzision, brillanten Oberflächen und langen Werkzeugstandzeiten.
mehr...
01.10.2008
Doppelte Sicherheit beim Drehen
Der Schutz von Bediener und Maschine spielt beim Drehen eine wesentliche Rolle. Mit der elektropneumatischen Kontrolleinheit ELKE 24/2 F präsentiert der Mengener Drehfutterspezialist SCHUNK nun ein komfortables Sicherheitsmodul, mit dem wahlweise ein oder zwei pneumatische Drehfutter in jeweils fünf Betriebsstellungen angesteuert und dabei zuverlässig in ihrer Funktion überwacht werden können.
mehr...
24.09.2008
Neues Lünettenprogramm mit umfangreicher Serienausstattung
Langlebig, robust und hochgenau ist das neue Lünettenprogramm ZENTRICO THL plus des Mengener Spanntechnikspezialist SCHUNK. Die selbstzentrierenden Präzisions-Lünetten, mit denen lange, schlanke Drehteile abgestützt werden, schonen die eingesetzten Werkzeuge, sorgen für brillante Oberflächen und minimieren bei langen Wellen Geometriefehler. Bereits serienmäßig verfügt die neueste Generation über eine Rollenspülung sowie über eine verbesserte Schmutzabdichtung der Laufrollen.
mehr...
15.09.2008
AMB 2008: Das Ergebnis zählt!
SCHUNK-Präzisionstechnik -Made in Germany- war gefragt bei den Besuchern der AMB in Stuttgart. Kein Wunder: Die innovativen und zuverlässigen Spitzenprodukte aus Spanntechnik und Automation sorgen für eine effiziente Fertigung auf höchstem Qualitätsniveau.
mehr...
10.09.2008
KONTEC KSK: Zentrischspanner mit voller Kapselung jetzt auch in großer Version
Als weltweit erster Zentrischspanner ist der KONTEC KSK des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK vollständig gekapselt. Funktionsstörungen durch Verschmutzungen und eingeklemmte Späne gehören von nun an der Vergangenheit an. Das sichert selbst in rauer Umgebung volle Funktionsfähigkeit und damit maximale Prozesssicherheit. Zudem spart der Zentrischspanner teure Reinigungszeit. Neben Baugröße 65 gibt es den robusten Spanner ab sofort auch in der großen Ausführung mit einer Backenbreite von 100 mm.
mehr...
03.09.2008
Magnetspanntechnik beim Drehen und Schleifen
MAGNOS Magnetspannplatten mit Radialpoltechnik verfügen über sehr hohe Haltekräfte und spannen auf Schleif- und Drehmaschinen selbst große Werkstücke absolut sicher. Gerade bei ringförmigen und anderen deformationsempfindlichen Bauteilen hat die Technologie aufgrund der flächigen Spannung entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Planscheiben und Klauenkästen. So können beispielsweise extrem große Lagerringe für Windkraftanlagen hochpräzise am Außen- und Innendurchmesser sowie an der Stirnseite bearbeitet werden.
mehr...
25.08.2008
Potenziale erschließen: Effiziente Fertigung ist Top-Thema bei SCHUNK auf der AMB
Qualität rauf . Kosten runter. Vom 9. bis 13. September wird SCHUNK auf der AMB in Stuttgart eine Vielzahl von Komponenten Lösungen aus Spanntechnik und Automation präsentieren, die eine effiziente Fertigung auf höchstem Qualitätsniveau ermöglichen. Ob Mikrobearbeitung oder Großteilefertigung, Windkraftanlage, Lenkungsritzel oder Flaschenform – als Weltmarktführer im Bereich Spanntechnik und richtungsweisender Pionier in der Automation setzt SCHUNK weltweit Maßstäbe.
mehr...
21.08.2008
SCHUNK UNILOCK Nullpunktspannsystem bietet beim Schweißbetrieb erhebliches Einsparpotenzial
Das Nullpunktspannsystem SCHUNK UNILOCK kann auf Schweißvorrichtungen ohne zusätzliche Masseableitung prozesssicher eingesetzt werden. Dies belegt eine intensive Prüfung, die der TÜV Süd im Auftrag des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK durchgeführt hat. Unter härtesten Bedingungen stellten die Prüfern fest, dass sowohl die Kontaktstellen zwischen Prüfaufbau und Nullpunktspannsystem als auch die Klemmstellen zwischen Spannschieber und Spannbolzen dem Schweißvorgang standhalten. Mit dem bestandenen Test kann das Nullpunktspannsystem SCHUNK UNILOCK nun künftig auch im Schweißbetrieb spürbar die Rüstkosten reduzieren.
mehr...
05.08.2008
Spannlösung für die Mikrooptik: Hochschule Esslingen vergibt Preis an SCHUNK-Diplomanden
Für seine sehr gelungene Diplomarbeit über die Konzeption einer Spannlösung zur beidseitigen Bearbeitung von Linsen in der Mikrooptik ist der SCHUNK-Diplomand Michael Drab am 25. Juli von der Hochschule Esslingen ausgezeichnet worden. Die Arbeit entstand im Rahmen des Verbundprojekts SPOK, an dem neben SCHUNK die TU Braunschweig, die Kugler GmbH, die MiLaSys technologies GmbH und das Bayrische Laserzentrum beteiligt sind.
mehr...
04.08.2008
Effizient fertigen: Eine Spannbacke für nahezu alles
Wer in kleinen und mittleren Losgrößen fertigt, kann mit den Universal-Aufsatzbacken SZKU von SCHUNK deutlich effizienter arbeiten und zudem die Kosten für die Werkstückspannung erheblich reduzieren. Der Alleskönner des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten vereint die wesentlichen Vorteile zweier Backentypen: Die SZKU ist so vielseitig wie eine Stufenbacke und überträgt zugleich hohe Drehmomente wie eine Krallenbacke.
mehr...
24.07.2008
SCHUNK testet Ihre Anwendung: Werkzeughaltertest im SCHUNK-Technologiezentrum
Wortwörtlich unter die Lupe genommen werden Werkzeughalter und Werkstücke im neuen Technologiezentrum von SCHUNK. Auf einer Chiron FZ 15 S mit einem 3-Komponeten Kraftmesstisch werden künftig vielfältige Zerspanungsversuche gefahren: Grundlagenversuche, Werkzeughaltertests, Zwischenbüchsentests, Bohr- und Fräsversuche, Schwingungsmessungen und Mikroskopie.
mehr...
15.07.2008
SCHUNK fördert Aus- und Weiterbildung an der Bildungsakademie Tübingen
Immer wieder leistet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK im Rahmen von Kooperationen mit Bildungseinrichtungen einen aktiven Beitrag für den Fachkräftenachwuchs in Deutschland. Jüngstes Beispiel ist die Bildungsakademie Tübingen, an der die Auszubildenden künftig den Einsatz und die Wirkung des innovativen Nullpunktspannsystems SCHUNK UNILOCK kennen lernen. Mit der Spende von SCHUNK soll den Lehrlingen und Teilnehmern der Weiterbildungskurse der Umgang mit modernsten Systemen zur Werkstückspannung ermöglicht werden. SCHUNK UNILOCK ist ein hocheffizienter Rüstzeitenkiller, der die Produktivität in der Fertigung deutlich erhöht. Das Nullpunktspannsystem leistet damit einen wesentlichen Beitrag, um sich dauerhaft im Wettbewerb behaupten zu können.
mehr...
03.07.2008
Die klügere Spannbacke gibt nach
Pendelbacken minimieren Werkstückdeformationen und spannen selbst außergewöhnliche Werkstückgeometrien vollkommen sicher.
mehr...
10.06.2008
SCHUNK - Lösungskompetenz: Hydraulisches Schnellwechselfutter mit Axialrückzug
Bei der Zahnradbearbeitung werden als Maschinenschnittstelle immer häufiger Schnellwechselfutter von SCHUNK eingesetzt. Die Besonderheit dieser Schnellwechselfutter ist der von der Firma SCHUNK entwickelte hydraulische Axialrückzug, bei dem zunächst das Werkstück in der Aufnahmebohrung µ-genau zentriert und gespannt wird und anschließend über eine Membran ein Rückzug in axialer Richtung erfolgt.
mehr...
21.05.2008
Drehfutter ROTA NCD 132 + ROTA NCD 215 für Innen- und Außenspannung
Die Entwicklungsingenieure von SCHUNK in Mengen haben die Drehfuttertypen ROTA NCD 130 und ROTA NCD 210 weiter optimiert. Diese werden zukünftig durch eine überarbeitete Version ersetzt. Als Nachfolgemodelle stehen die Spannfutter ROTA NCD 132 und ROTA NCD 215 zur Verfügung.
mehr...
05.05.2008
Industriepreis 2008 für Greifer mit Spindelschnittstelle
Eine attraktive und effiziente Automatisierungslösung für die Fertigung von Kleinserien und Einzelstücken auf Bearbeitungszentren hat die SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar entwickelt. Der Greifer, der wie ein Werkzeug über die Standardschnittstelle mit der Maschinenspindel verbunden wird, wechselt die Werkstücke mit Hilfe der Achsbewegungen voll automatisch. Das spart aufwändige und teure Automatisierungslösungen und sorgt zugleich für kurze Rüstzeiten.
mehr...
05.05.2008
Mädchenpower an der CNC-Maschine
Einen Blick in die Welt der technischen Berufe konnten interessierte Schülerinnen am bundesweiten Girls Day auch bei Industriebetrieben der Region werfen. So stand bei SCHUNK in Lauffen am Neckar das Ausbildungszentrum für die jungen Besucherinnen offen. 27 Mädchen der Klassen 6 bis 10 haben bei dem Spann- und Greiftechnikspezialisten einen Tag voller Technik erlebt und Arbeitsluft geschnuppert.
mehr...
30.04.2008
Hybridfutter sorgt für Produktivitätsschub
beim Schleifen und Drehen
Zwei Technologien in einem: Im ROTA NCM von SCHUNK sind ein klassisches Zentrierfutter und eine runde Magnetspannplatte miteinander vereint. Das Ergebnis dieser Synthese kann sich sehen lassen: ROTA NCM senkt bei Schleif- und Drehmaschinen mit pneumatischer Ansteuerung die Rüstzeiten um bis zu 80 Prozent und sorgt auf diese Weise für einen deutlich spürbaren Produktivitätsschub.
mehr...
23.04.2008
Maschinenautomatisierung mit SCHUNK-Modulen sorgt
bei niedrigen Kosten für hocheffiziente Fertigung
Ein erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung in der modernen Fertigung steckt in der automatisierten Be- und Entladung der Maschine. Vielfach wollen Anwender jedoch das Risiko hoher Investitionen in entsprechende Anlagen und Software nicht eingehen. Eine mögliche Alternative bietet die Kombination von standardisierten Modulen des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK.
mehr...
16.04.2008
Universelle Werkzeugvoreinstellung TRISet und SCHUNKSet
Mit den hochgenauen optischen Werzeugvoreinstellgeräten TRISet und SCHUNKSet lassen sich Werkzeuge vor ihrem Einsatz vermessen, prüfen und einstellen.
mehr...
10.04.2008
SCHUNK baut Kompetenz in Magnetspanntechnik weiter aus
Die SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar beteiligt sich mit 49 Prozent an der italienischen S.P.D. und erweitert damit systematisch ihr Produktportfolio im Bereich Magnetspanntechnik. Die Kunden von SCHUNK profitieren ganz unmittelbar von der Beteiligung, denn Ihnen steht ab sofort bei SCHUNK ein noch größeres Standardprogramm in Quadratpol-, Radialpol- und Parallelpoltechnik zur Verfügung.
mehr...
04.04.2008
TANDEM KSP plus: Präzise, kompakt, kräftig
Kraftspannblöcke zählen zu den Klassikern unter den Stationären Spannsystemen. Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK sorgt mit dem TANDEM KSP plus nun für eine deutliche Weiterentwicklung, die aus einem Kraftpaket zusätzlich ein Präzisionswunder macht.
mehr...
12.03.2008
Hydro-Dehnspanntechnik verschafft Qualitätsvorsprung in Dreh-/Fräszentren
TENDOturn von SCHUNK sorgt für maximale Prozesssicherheit, senkt die Kosten und reduziert den Ausschuss.
mehr...
04.03.2008
Präzisions-Kraftspannfutter ROTA NCK plus
Mit dem Präzisions-Kraftspannfutter ROTA NCK plus bietet die Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG ein preiswertes Kraftspannfutter als Alternative zur Kitagawa -Futter-Baureihe B-200.
mehr...
26.02.2008
Preisgünstig für die kräftige Zerspanung – SINO-R macht’s möglich
Wichtig ist, die richtige Auswahl an Spannmitteln, zur entsprechenden Zerspanbearbeitung zu treffen, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.
Im Bereich der Werkzeughalter gibt es eine Vielzahl an Produkten und Spannmöglichkeiten. Nicht nur alleine der Beschaffungspreis ist hier zu betrachten. Neben Anforderungen an die Maschine, die Werkzeugschneide und das Werkstück spielen die Eigenschaften des jeweiligen Werkzeughaltersystems eine wichtige Rolle.
mehr...
18.02.2008
Neuer Gesamtkatalog Werkzeughaltersysteme
Einen neuen Gesamtkatalog für Werkzeughaltersysteme hat die SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar herausgegeben. Der im Hardcover gebundene Katalog präsentiert auf insgesamt 420 Seiten anschaulich in Deutsch und Englisch das komplette Programm von Universal- und Präzisionswerkzeughaltern des Marktführers in der Spanntechnik. Eine übersichtliche Struktur, das neue Griffregister, Seitenverweise und selbsterklärende Piktogramme ermöglichen es dem Leser, schnell und zielsicher den für seine Anwendung geeigneten Werkzeughalter zu finden.
mehr...
14.02.2008
Schnell rüsten, sicher spannen, präzise bearbeiten
Auch bei großen und schweren Werkstücken spielt maximale Präzision in der Fertigung oft eine entscheidende Rolle. Die E.M.A. Maschinen- und Apparatebau GmbH in Hamburg ist ein Spezialist für hochpräzise Großteilefertigung. Für ferromagnetische Werkstücke nutzt E.M.A. die MAGNOS Magnetspanntechnik von SCHUNK.
mehr...
07.02.2008
Herzlich willkommen auf der intec Leipzig!
Vom 26. bis 29. Februar 2008 präsentiert SCHUNK auf der intec Leipzig in Halle 1, Stand E 20, sein aktuelles Programm aus dem Bereich der Spanntechnik und Automation. Die intec ist die erste Adresse in den neuen Bundesländern, wenn es um Fertigungstechnik mit Schwerpunkt Werkzeugmaschinen- und Sondermaschinenbau geht.
mehr...
31.01.2008
TRIBOS-RM ISO: Der Hochleistungs-TRIBOS für die Mikrobearbeitung
In der Mikrobearbeitung gelten eigene Gesetze. Deshalb bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK den Präzisionswerkzeughalter TRIBOS-RM ab Januar 2008 auch als Profi für die Mikrobearbeitung mit ISO-Schnittstelle. Der einteilige, rotationssymmetrische Aufbau des TRIBOS-RM ISO sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschinenspindel und für volle Übertragung ihrer Leistung.
mehr...
24.01.2008
ROTA NCS 6-Backen Kraftspannfutter: Ausgleichend und präzise
Niederzug auf sechs Backen, höchste Planlaufgenauigkeit und bester Rundlauf. Das abgedichtete 6-Backen Kraftspannfutter ROTA NCS von SCHUNK ist ein richtungweisendes Drehfutter für die anspruchsvolle Präzisionsbearbeitung. SCHUNK eröffnet dem Anwender mit dieser Neuentwicklung völlig neue Möglichkeiten für eine Zerspanung höchster Qualität.
mehr...
17.01.2008
SCHUNK UNILOCK EDB: Durchdachte Nullpunktspannung beim Erodieren
Universell konzipiert, ermöglicht das SCHUNK UNILOCK Erodiermodul EDB des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK in Kombination mit Universalschraubstock und Prismenspanner eine Vielzahl von Aufspannlösungen in der Erodiermaschine. Das schafft echte Flexibilität für den Anwender und zugleich maximale Präzision bei der Bearbeitung. Die Wiederholgenauigkeit des Moduls beträgt < 0,005 mm.
mehr...
01.01.2008
KONTEC KSK: Volle Kapselung für maximale Funktion
Als weltweit erster Zentrischspanner ist der KONTEC KSK des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK vollständig gekapselt. Funktionsstörungen durch Verschmutzungen und eingeklemmte Späne gehören von nun an der Vergangenheit an. Das sichert selbst in rauer Umgebung volle Funktionsfähigkeit und damit maximale Prozesssicherheit.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|