|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2009
|
| |
07.12.2009
ROTA NCK-S plus: Präziser und sicherer Halt - Tag für Tag
Das extrem niedrige Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter ROTA NCK-S plus von SCHUNK ist eine preisattraktive Spannlösung für den stationären Einsatz. Hohe Spannkräfte und hohe Genauigkeit machen das Futter zum idealen Spannmittel für den täglichen Einsatz.
mehr...
24.11.2009
Hydro-Dehnspanntechnik XXXL:
Präzisionsspannmittel für große Teile
Wer große, schwere Werkstücke präzise und wirtschaftlich bearbeiten will, braucht Spannmittel, die Besonderes leisten. Die kundenspezifischen Hydro-Dehnspannwerkzeuge von SCHUNK sind eine wirkungsvolle Möglichkeit, um bei maximaler Präzision die Rüstzeiten zu minimieren und zusätzliche Kosten einzusparen.
mehr...
18.11.2009
TENDO-SVL: Günstig zerspanen bis in die tiefsten Winkel
Die störkonturoptimierte Werkzeughalterverlängerung TENDO-SVL ist ein Experte für die präzise Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen. Sie ist überall dort überlegen, wo geringe Störkonturen bei höchster Präzision und Effizienz gefordert sind. Dabei setzt sie Maßstäbe in puncto Rüstzeit und Kosten.
mehr...
09.11.2009
SCHUNK gründet Ländergesellschaft Japan
Im Januar 2009 wurde der japanische Automationsspezialist Takano Bearing Co. Ltd. in die SCHUNK Intec K.K. mit Sitz in Tokio überführt. Der neue Standort in Japan ist einer der 23 SCHUNK-Tochtergesellschaft rund um den Globus.
mehr...
03.11.2009
Hochpräzises Kraftpaket für die Drehmaschine
Das neue Kraftspannfutter ROTA NCF plus von SCHUNK ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen gebaut. Die Vielzahnführung der Grundbacken sorgt zusammen mit dem gehärteten Futterkörper für optimale Führungsverhältnisse und macht das Drehfutter extrem steif und präzise.
mehr...
02.11.2009
Klarer Trend in Mailand: Wirtschaftlich fertigen
Effizienz in der Fertigung - das war das große Thema der EMO in Mailand. Ob bei der automatisierten Beladung der Werkzeugmaschine, bei der hochpräzisen Werkzeugspannung oder beim rasanten Spannen von Werkstücken: SCHUNK präsentierte vom 5. bis 10. Oktober 2009 auf der Weltleitmesse der Metallbearbeitung, wie Anwender ihre Kosten senken und zugleich ihre Qualität steigern.
mehr...
19.10.2009
Mehr Platz im Maschinenraum
Wenn jeder Zentimeter in der Maschine zählt, ist TENDO-ES erste Wahl. Das extrem kurze Hydro-Dehnspannfutter von SCHUNK schafft zusätzlichen Raum zwischen Maschinenspindel und Werkstück. So können selbst große Teile präzise bearbeitet werden. Die Werkzeugspannung erfolgt beim TENDO-ES direkt im Aufnahmekegel. Das sorgt für eine hohe Radialsteifigkeit bei hohen Drehmomenten.
mehr...
30.09.2009
Robuste Spannklauenkästen mit eingebautem Späneschutz
Dass selbst in konventionellen Spannmitteln Effizienzpotenzial steckt, beweist SCHUNK ganz aktuell. Am Drehfutterwerk in Mengen hat SCHUNK einen Spannklauenkasten entwickelt, dessen Backenantrieb rundum gegen Späne und Kühlschmiermittel geschützt ist. Das wartungsarme Design und die integrierte Schmierung minimieren den Verschleiß und sorgen für eine lange Lebensdauer der Antriebsspindel.
mehr...
01.09.2009
Mit SCHUNK wird es jetzt ganz "Easy"
Der neue KONTEC KEG Mehrfachspanner "Easygrip" ist ein flexibles Werkstück-Spannsystem zum einfachen und präzisen Mehrfachspannen von Werkstücken. Der SCHUNK KONTEC KEG Mehrfachspanner ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten SCHUNK KONTEC KSM Schiene.
mehr...
24.08.2009
Neues Download-Portal für CAD-Daten
Ab sofort ist der CAD-Download bei SCHUNK noch komfortabler und schneller: Ein neues Portal bietet erweiterte Suchfunktionen, eine Bildvorschau sowie zahlreiche weitere Vorteile.
mehr...
03.08.2009
Sauberkeit auf die einfache Art - Reinigungsgerät RGG
Verschwenden Sie auch noch immer Zeit damit Späne manuell per Druckluftpistole aus Ihrem Maschinenraum zu entfernen? Steigern Sie Ihre Produktivität durch unser neues SCHUNK RGG Reinigungsgerät.
mehr...
09.07.2009
SCHUNK Pneumatik-Hebemagnete - stählerne Gegenstände sicher transportieren
Um stählerne Gegenstände sicher transportieren zu können bieten sich Hebemagnete an. Diese Produkte sind auf dem Markt bekannt und bewährt. SCHUNK bietet künftig darüber hinaus eine spezielle Version an, einen Pneumatik-Hebemagneten.
mehr...
22.06.2009
Schnuppertag für Berufseinsteiger am 11. Juli in Lauffen
Am Samstag, 11. Juli 2009, von 9 bis 12 Uhr veranstaltet SCHUNK einen Azubi-Schnuppertag am Stammsitz in Lauffen. Der Spann- und Greiftechnikspezialist bietet dabei Berufseinsteigern die Möglichkeit, einen Tag lang einen Blick ins Unternehmen zu werfen, sich über die Ausbildungs- berufe zu informieren und erste Kontakte zu knüpfen.
mehr...
18.06.2009
ROTA NCR und die Werftindustrie!
"Vorwärts" hieß 1865 ein kleiner Dampfer aus den Howaldt-Werken; damals wie heute klingt der Name wie ein Symbol für die Zukunft!
mehr...
05.06.2009
"Im Fokus" - das monatliche Thema bei SCHUNK
"Im Fokus" steht bei SCHUNK zukünftig jeden Monat ein spannendes Thema aus dem Bereich der Technik.
mehr...
18.05.2009
SCHUNK präsentiert sich als Ausbildungsbetrieb auf der IHK-Bildungsmesse in Heilbronn
Das siebte Jahr in Folge ist SCHUNK als Ausbildungsbetrieb auf der IHK-Bildungsmesse in Heilbronn vertreten und nutzt die Chance mit Schülern, Lehrern und Eltern in Kontakt zu treten, um über die Ausbildungsberufe im Hause SCHUNK zu informieren.
mehr...
28.04.2009
Kundenindividuelle TRIBOS-Verlängerung erreicht selbst tiefste Stellen am Werkstück
Wenn an Elektromotoren Wuchtbohrungen angebracht werden sollen, stoßen herkömmliche Werkzeughalterlösungen aufgrund ihrer Störkontur zum Teil schnell an ihre Grenzen.
mehr...
31.03.2009
RSS-W1: Kabellose Wegabfrage kontrolliert sichere Spannung beim Drehen
Elektronische Komponenten sorgen in der modernen Drehtechnik für zusätzliche Sicherheit. Die kabellose Wegabfrage RSS-W1 von SCHUNK überwacht bei pneumatischen Drehfuttern mit Eil- und Spannhub den korrekten Spannvorgang.
mehr...
23.03.2009
Kabellose Druckabfrage RSS-P1 erhöht Sicherheit beim Drehen
Wie bei modernen Fahrzeugen, sorgen auch in der modernen Drehtechnik elektronische Komponenten für zusätzliche Sicherheit. Besonders komfortabel gelöst ist dieses Sicherheitsplus bei der kabellosen Drucküberwachung RSS-P1 von SCHUNK.
mehr...
12.03.2009
Spezialisten für die Medizin- und Dentaltechnik
Immer kleiner und zugleich immer komplexer werden Implantate, Instrumente und medizintechnische Apparaturen. Damit steigen auch bei deren Fertigung die Ansprüche an das Gesamtsystem aus Maschine, Spannsystem und Werkzeug.
mehr...
23.02.2009
HPM Breeze minimiert die Kosten
und punktet selbst beim Tieflochbohren
Eine Alternative zu herkömmlichen Kühlschmierstoffen ist das innovative Verfahren HPM Breeze. Mit dem richtungsweisenden Schmiersystem der HPM Technologie GmbH aus Münsingen können Werkstücke in Bearbeitungszentren oder an Drehmaschinen nahezu trocken bearbeitet werden. Es schmiert mit kleinsten Mengen selbst dort, wo das Fluten bisher für nicht ersetzbar gehalten wurde. Wird die Technologie zusammen mit TENDO Hydro-Dehnspannfuttern von SCHUNK eingesetzt, profitieren Anwender von Top-Ergebnissen und minimalen Kosten.
mehr...
11.02.2009
Mikrozerspanung mit hoher Performance
Gemeinsam mit dem Spindel-Spezialisten Alfred Jäger GmbH hat der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK das Polygonspannfutter TRIBOS-RM mit den Schnittstellen WK 16 und WK 19 entwickelt. Ebenso wie die Spindeln von Jäger ist TRIBOS-RM ein Spezialist für die präzise Zerspanung im hohen Drehzahlbereich. Der äußerst stabile und kompakte Werkzeughalter verfügt über eine hohe Radialsteifigkeit und kann die Möglichkeiten von HSC-Bearbeitungszentren voll ausnutzen. Er ist ein Experte, wenn es um die extremen und vielseitigen Anforderungen in der Mikrobearbeitung geht. In den Schnittstellen WK 16 und 19 wird er ausschließlich von der Alfred Jäger GmbH aus Ober-Mörlen vertrieben.
mehr...
06.02.2009
Automatisierung light:
Mit dem Spindelgreifer von SCHUNK lassen sich
Werkzeugmaschinen einfach und günstig automatisieren
Während Werkzeugmaschinen in der Großserienfertigung zunehmend automatisch be- und entladen werden, scheuen Betriebe bei der Fertigung von Kleinserien und Einzelstücken häufig den Aufwand und die Kosten für eine Automatisierung. Gerade für diese Unternehmen kann der Spindelgreifer von SCHUNK zusammen mit modernen Spannsystemen eine clevere und höchst wirtschaftliche Alternative sein. Den Werkstückwechsel übernimmt die Maschine dabei selbst. Das spart aufwändige und teure Handhabungslösungen, reduziert den personellen Aufwand und sorgt zugleich für kurze Rüstzeiten.
mehr...
04.02.2009
10 Jahre TRIBOS Polygonspanntechnik:
Hochpräzise Werkzeughalter mit revolutionärer Spanntechnologie
Zehn Jahre ist es nun her, dass der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK mit der TRIBOS Polygonspanntechnik erstmals eine hochpräzise Alternative zu den etablierten Spannsystemen anbot. Die Technologie war so revolutionär wie einfach: Eine polygonförmigen Aufnahmebohrung wird innerhalb definierter Grenzen gezielt zu einem Zylinder verformt, das Werkzeug wird gefügt und nach Wegnahme des Drucks kraftschlüssig gespannt.
mehr...
14.01.2009
Seit 30 Jahren ist die Hydro-Dehnspanntechnik
der Maßstab für hochpräzise Spannlösungen
Wenn es um die hochpräzise Bearbeitung von Werkstücken geht, definieren Hydro-Dehnspannlösungen bis heute unangefochten die Königsklasse unter den Spannmitteln. Seit drei Jahrzehnten ist der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK aus Lauffen am Neckar mit seinem breiten Standardprogramm und seinen vielfältigen Sonderlösungen der weltweit führende Anbieter im Bereich der Hydro-Dehnspanntechnik.
mehr...
07.01.2009
Innovative Verlängerung setzt Maßstäbe bei Qualität, Ergonomie, Rüstzeit, und Kosten
Wer im Werkzeug- und Formenbau auch den tiefsten Winkel im Werkstück präzise bearbeiten muss, kann aufatmen: Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK präsentierte auf der Euromold in Frankfurt eine lange, schlanke Hydro-Dehnspannverlängerung, die ohne Peripheriegerät auskommt und unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen höchst flexiblen Spezialisten für enge Räume verwandelt.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|