|
|
News - Spanntechnik - Archiv 2010
|
| |
23.11.2010
Universelle Zwischenbüchse -
Peripheriekühlung mit Düseneffekt
Für die hohe Qualität seiner Zwischenbüchsen ist SCHUNK seit langem bekannt. Zur Euromold 2010 präsentiert der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun eine komplett neue Generation der hochpräzisen Einsätze: Die universellen Zwischenbüchsen GZB-S passen in fast alle SCHUNK Werkzeughalter, wie etwa TENDO Hydro-Dehnspannfutter oder Aufnahmen mit TRIBOS Polygonspanntechnik.
mehr...
04.11.2010
Neuer Katalog Stationäre Spannsysteme verfügbar
jetzt reinschauen und profitieren
mehr...
02.09.2010
Hydro-Dehnspannfutter - kraftvoller denn je
Mit TENDO E compact startet SCHUNK in ein neues Zeitalter für die Werkzeugspannung: Erstmals gibt es ein Hydro-Dehnspannfutter, das Drehmomente bis 900 Nm (bei Ø 20 mm) sicher überträgt und sich vollwertig für die Volumenzerspanung eignet. Mit seiner hervorragenden Schwingungsdämpfung und dem hochpräzisen Rundlauf < 0,003 mm bei 2,5 x D schont die Präzisionsaufnahme sowohl Spindel als auch Schneide.
mehr...
30.08.2010
Magnethebetechnik
Programm für Lasthebemagnete erweitert
Für seine pfiffigen MAGNOS Magnetspannlösungen ist der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK seit langem bekannt. Zur AMB baut das Unternehmen nun sein Programm im Bereich der Permanent-Lasthebemagnete deutlich aus. Neben Hebemodulen, die manuell beziehungsweise elektrisch betätigt werden, gibt es erstmals auch Module, die sich pneumatisch ansteuern lassen.
mehr...
09.08.2010
VERO-S: Nullpunktspannsystem der nächsten Generation
Auf der AMB in Stuttgart präsentiert SCHUNK das Nullpunktspannsystem der nächsten Generation. VERO-S, so der Name des neuen Rüstzeitenkillers, wird das inzwischen zehntausendfach bewährte SCHUNK UNILOCK vollständig ablösen.
mehr...
12.07.2010
Das kräftigste Hydro-Dehnspannfutter aller Zeiten
Mit TENDO E compact startet SCHUNK in ein neues Zeitalter für die Werkzeugspannung: Erstmals gibt es ein Hydro-Dehnspannfutter, das unter trockenen Spannbedingungen Drehmomente bis 900 Nm (bei Ø 20 mm) sicher überträgt und sich vollwertig für die Volumenzerspanung eignet. Und auch bei öligem Werkzeugschaft sind es noch enorme 520 Nm. Verglichen mit konventionellen Hydro-Dehnspannfuttern hat SCHUNK die Leistung bei TENDO E compact damit um 60 Prozent gesteigert. Auf der AMB in Stuttgart wird das kraftvolle Hydro-Dehnspannfutter erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.
mehr...
10.06.2010
Innovative Verlängerung setzt Maßstäbe bei Qualität, Ergonomie, Rüstzeit, und Kosten
Wer im Werkzeug- und Formenbau auch den tiefsten Winkel im Werkstück präzise bearbeiten muss, kann aufatmen: Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK präsentiert auf der EMO in Mailand eine lange, schlanke Hydro-Dehnspannverlängerung, die ohne Peripheriegerät auskommt und unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen höchst flexiblen Spezialisten für enge Räume verwandelt. Der präzise Rundlauf, die ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und sogar eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück und lange Standzeiten der Werkzeuge.
mehr...
25.05.2010
SCHUNK baut Vertrieb in China aus
Mehr als in den vergangenen Jahren steht China im Fokus deutscher Maschinenbauer.
Auch SCHUNK will in den kommenden Jahren in der Volksrepublik kräftig wachsen und
hat dafür seine Vertriebsaktivitäten neu aufgestellt.
mehr...
09.02.2010
ROTA NCD 132 - Neue Generation spannt noch präziser
Extrem steif und extrem präzise ist die neue Generation des Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA NCD von SCHUNK. Seine lange Backenführung ermöglicht sowohl bei der Innen- als auch bei der Außenspannung höchste Spannkräfte. Der Futterkörper wurde zusätzlich verrippt, so dass sich das Präzisionsdrehfutter verglichen mit dem Vorgängermodell noch starrer verhält.
mehr...
25.01.2010
SCHUNK Laser Technology
Laserschweißen unterschiedlichster Teile
Eine hochflexible Laserschweißmaschine zum teilautomatisierten Auftrags- und Reparaturschweißen von anspruchsvollen Werkstoffen und komplexen Bauteilgeometrien präsentierte SCHUNK erstmals auf der Euromold in Frankfurt. Mit der Präzisionsanlage lassen sich sowohl kleine als auch tonnenschwere Bauteile schnell und komfortabel bearbeiten.
mehr...
11.01.2010
KONTEC KSG-5A: Maximale Flexibilität bei der 5-Achs-Bearbeitung
Für Anwender, die im Werkzeug- und Formenbau die Potenziale der 5-Achs-Bearbeitung voll ausschöpfen wollen, bietet der Spanntechnikspezialist SCHUNK mit dem NC-Schnellspanner KSG-5A ein besonders effizientes und zugleich flexibles Spannsystem. Zwischen seinen hohen 5-Achs-Backen lassen sich Werkstücke in Sekundenschnelle so spannen, dass der volle Spindelfreiraum genutzt werden kann.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|