|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
|
| |
|
14.09.2006
KONTEC KSS – Das mechanische Spann-Kraftpaket
Was bisher nur pneumatisch oder hydraulisch möglich schien, schaffen Sie jetzt mit KONTEC KSS ganz einfach mit einer Handbewegung: 10% bis 100% der Spannkraft mit nur einer Kurbeldrehung! Und das bei immer gleicher Kurbelendstellung.
KONTEC KSS garantiert Ihnen dabei größtmögliche Sicherheit beim Bearbeiten, denn eine mechanische Verriegelung sichert die eingestellte Spannkraft und sorgt für höchste Wiederholgenauigkeit.
mehr...
|
|
|
14.09.2006
KONTEC KSC - das Multitalent
KONTEC KSC ist der Zentrisch- und Einfachspanner für nahezu alle Werkstücke, ganz gleich ob es um konventionelles Spannen geht, ob knappe Einspanntiefen zur 5-Seitenbearbeitung gefragt sind oder ob es sich um Formteile, Platten oder Werkstücke mit Sägeschnitten handelt - KONTEC KSC ermöglicht eine Anpassung im Handumdrehen.
mehr...
|
|
|
14.09.2006
Voreinstellgerät mit integriertem TRIBOS Spannsystem
Wer in seiner Produktion bereits mit dem Präzisionspannmittel TRIBOS arbeitet, sollte auf das neue SCHUNK Voreinstellgerät nicht länger verzichten. Denn beim Einsatz in der TRIBOS Polygonspanntechnik lässt sich mit diesem hochgenauen optischen Werkzeugvoreinstell- und Messgerät in Verbindung mit dem Präzisionsspannmittel TRIBOS jeder Qualitätsstandard nochmals beträchtlich steigern.
mehr...
|
|
|
12.09.2006
TRIBOS-R mit neuen kupferlegierten Einsätzen
Die TRIBOS-R-Polygonspanntechnik der SCHUNK GmbH & Co. KG ist spezialisiert für die Anforderungen der kräftigen Zerspanung. Die Werkzeughalter dieser Baureihe bieten zu den bisher bekannten Vorteilen der TRIBOS-Spanntechnologie einen wesentlich verstärkten Grundkörper zur Aufnahme hoher radialer Kräfte wie sie in der Schwerzerspanung erzeugt werden. Die Grundstruktur ist eine fachwerkartige Kammerbauweise. Verglichen mit einem massiven Aufbau, hat die Fachwerkbauweise bei gleichem Gewicht ein wesentlich höheres Widerstandsmoment. Dieser steife Grundkörper, kombiniert mit Rundlaufgenauigkeiten < 0,003 mm und einem absolut rotationssymmetrischen Aufbau, bietet zudem optimale Voraussetzungen für hohe Bearbeitungsdrehzahlen. Minimaler Wuchtaufwand, verschleißfreie Spannung und einfachstes Handling gegenüber herkömmlichen Werkzeughaltern, machen TRIBOS-R aber auch zum idealen Werkzeughalter für fast alle Zerspanaufgaben.
mehr...
|
|
|
20.06.2006
MAGNOS MLH Hebemagnete - Werkstücktransport schnell und sicher
MAGNOS MLH Hebemagnete wurden zur Erweiterung der MAGNOS Magnetspanntechnik in das SCHUNK Produktprogramm aufgenommen. Durch den Einsatz dieser Hebemagnete reduzieren Sie auf der einen Seite Ihre Werkstücktransportzeiten, auf der anderen Seite erhöhen Sie erheblich die Sicherheit ihres Werkstücktransports.
Die Hebemagnete stehen in fünf unterschiedlichen Größen zur Verfügung und haben einen maximale Hebekraft von 2000 Kilogramm.
mehr...
|
|
|
20.06.2006
UNILOCK-Nullpunktspannmodul NSE 138-T - der Rüstzeitkiller
Fixieren, Positionieren und Spannen von Werkstücken und Vorrichtungen in einem Arbeitsgang.
Das bedeutet Rüstzeitreduzierung auf ein Minimum!
Neu im Lieferprogramm von SCHUNK ist im Bereich der Nullpunktspannung das NSE 138-T.
Das neue Einbauspannmodul NSE 138-T wurde speziell für Aufspanntürme konzipiert. Durch seine minimale Aufbauhöhe von 11 mm kann es direkt an der Planfläche von Spanntürmen angelegt und verschraubt werden.
mehr...
|
|
|
20.06.2006
Kabellose Druckabfrage RSS für optimale Prozessicherheit
Zur Überwachung des Spanndrucks in der Außenspannung des Drehfutters. Mittels kabelloser Sensorik wird der Spanndruck automatisch und regelmäßig, auch während der Drehbearbeitung abgefragt und das Signal über die Sendeeinheit direkt an die Maschinensteuerung übertragen.
mehr...
|
|
|
20.06.2006
Neue Zwischenbüchsen GZB-S für TENDO Hydro-Dehnspannfutter für kleinste Spanndurchmesser ab 0,8 Millimeter
Mit den neuen TENDO-Zwischenbüchsen GZB-S, Durchmesser 8, wird die Palette der vorhandenen Zwischenbüchsen ergänzt. Der Spannbereich erstreckt sich von 0,8 bis 6,0 Millimeter. Die Abstufung erfolgt in 0,1-Millimeter-Schritten.
mehr...
|
|
|
15.03.2006
Sicherer Halt beim Schärfen
Für optimale Ergebnisse beim Schärfen stumpfer Schaftwerkzeuge, ist die Wahl des richtigen Spannmittels entscheidend. Günstige Störkontur für einen ungehinderten Schleifscheibenauslauf und hohe Spannkräfte auch bei kurzer Einspanntiefe und hohem Schleifabtrag sind Eigenschaften, die sich jeder Werkzeugschärfer von einem Werkzeughalter wünscht. Hinzu kommen noch große Einspanntiefen für die Aufnahme von Sonderwerkzeugen sowie höchste Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit.
Der Spanntechnikspezialist Schunk GmbH & Co. KG hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen Anforderungen aus der Praxis mit seinem Werkzeughalterschärfprogramm gerecht zu werden.
mehr...
|
|
|
09.01.2006
Universal-Aufsatzbacken
Die Universal-Aufsatzbacken der Lauffener SCHUNK GmbH & Co. KG mit metrischem Kreuzversatz sind auf allen Keilstangen-Kraftspannfuttern mit Backen-Schnellwechsel verwendbar. Vor allem bei kleinen und unterschiedlichen Losgrößen werden Rüstzeiten/-kosten durch die Vielseitigkeit der Backen gesenkt.
mehr...
|
|
|
09.01.2006
Präzisions 6-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCR
Noch mehr Präzision auch bei schwierigsten Anwendungen.
mehr...
|
|
|
09.01.2006
KONTEC KSL-VS
Produktion ohne Verschwendung
Einzigartiges Spannsystem mit Backen-Schnellverstellung und jetzt erstmals mit vergrößerter Spannweite
mehr...
|
|
|
09.01.2006
TENDOturn-Hydro-Dehnspanntechnik für Drehmaschinen
Mit der Aufnahme von TENDOturn vergrößert SCHUNK sein Produktprogramm im Bereich der Hydro-Dehnspanntechnik für Drehmaschinen. Bei den meisten Anwendungen auf Drehmaschinen sind Vibrationen die größte Herausforderung. Dies geht vor allem zulasten der Standzeit der Werkzeuge und der Werkstückoberflächenqualität. Mit den Systemen der TENDOturn-Baureihe wird die Schwingungsdämpfung um ein Vielfaches gesteigert.
mehr...
|
|
|
03.01.2006
Präzisions-Kraftspannfutter ROTA NCF plus
Das neue SCHUNK Kraftspannfutter der Type ROTA NCF plus ist für höchste Anforderungen auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden.
mehr...
|
|
|
03.01.2006
SINO-Universalspanntechnik
SCHUNK hat mit seiner konsequent durchgeführten TOTAL-TOOLING-Strategie im Bereich der Werkzeughalter weltweit Standards gesetzt. Das umfassende Programm basiert auf Know-how und Präzision, der Erfolg der Produkte auf Innovation und Kontinuität.
mehr...
|
|
|
03.01.2006
MAGNOS Magnetspanntechnik
Ob als Permanent- oder Elektropermanentmagnet, für Grob- oder Feinzerspanung, SCHUNK bietet die optimale Lösung.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - 2013
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2008
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2005
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2004
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|
|