|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
|
| |
|
17.09.2007
SCHUNK UNILOCK NSA SF:
Kompaktes Multitalent für die automatisierte Fertigung
Mit dem SCHUNK UNILOCK Nullpunktspannmodul NSA SF eröffnet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK neue Möglichkeiten in der automatisierten Fertigung. Das kompakte Modul ist die perfekte Verbindung zum Maschinentisch. Es vereint in einer Einzelstation Sperrluft, Anlagekontrolle, beste Wiederholgenauigkeit, maximale Aufnahme von Kipp- und Drehmomenten, Auswerfer sowie Medienübergabe.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
SCHUNK UNILOCK EDB:
Durchdachte Nullpunktspannung beim Erodieren
Universell konzipiert, ermöglicht das SCHUNK UNILOCK Erodiermodul EDB des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK in Kombination mit Universalschraubstock und Prismenspanner eine Vielzahl von Aufspannlösungen in der Erodiermaschine. Das schafft echte Flexibilität für den Anwender und zugleich maximale Präzision bei der Bearbeitung. Die Wiederholgenauigkeit des Moduls beträgt < 0,005 mm.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
Universelle Werkzeugvoreinstellung TRISet:
Vermessen, prüfen, einstellen
Mit dem hochgenauen optischen Werzeugvoreinstell- und Messgerät TRISet von SCHUNK lassen sich Werkzeuge vor ihrem Einsatz vermessen, prüfen und einstellen. TRISet ist für alle herkömmlichen Werkzeugspannsysteme geeignet. Als besonderes Plus ist eine TRIBOS Spannvorrichtung integriert, mit der Werkzeuge in Sekundenschnelle gespannt werden können. Mit TRISet lassen sich die Maschinenlaufzeiten deutlich erhöhen. Während die CNC Maschine ohne Stillstand produziert, werden die Werkzeuge bereits außerhalb der Maschine gespannt, vermessen und eingestellt.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
TRIBOS-RM ISO: Der Hochleistungs-TRIBOS für die Mikrobearbeitung
In der Mikrobearbeitung gelten eigene Gesetze. Deshalb bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK den Präzisionswerkzeughalter TRIBOS-RM ab Januar 2008 auch als Profi für die Mikrobearbeitung mit ISO-Schnittstelle. Der einteilige, rotationssymmetrische Aufbau des TRIBOS-RM ISO sorgt für eine lange Lebensdauer der Maschinenspindel und für volle Übertragung ihrer Leistung.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
TRIBOS-RM HSK-A 40: Klein, kompakt und völlig dicht
Der kleine, leistungsfähige Präzisionswerkzeughalter TRIBOS-RM des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK ist noch einmal verbessert worden: Für die Schnittstelle HSK-A 40 gibt es ab sofort eine komplett abgedichtete Version. Das sorgt auch in schwierigsten Umgebungen für eine maximale Lebensdauer und minimiert den Wartungsaufwand.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
TENDO-ES: Das Kraftpaket unter den Hydro-Dehnspannfuttern
Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK bringt ab Januar 2008 ein extrem kurzes TENDO Hydro-Dehnspannfutter auf den Markt. Beim TENDO-ES erfolgt die Werkzeugspannung direkt im Aufnahmekegel. So wird der Werkzeugschaft über die Spindel abgestützt. Mit einem L1-Maß von 26,0 mm ist TENDO-ES extrem kurz. Das Resultat sind höchste Haltekräfte zur Übertragung hoher Drehmomente und viel zusätzlicher Platz im Maschinenraum.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
TANDEM KSP plus: Präzise, kompakt, kräftig
Kraftspannblöcke zählen zu den Klassikern unter den Stationären Spannsystemen. Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK sorgt mit dem TANDEM KSP plus nun für eine deutliche Weiterentwicklung, die aus einem Kraftpaket zusätzlich ein Präzisionswunder macht. Die Vielzahnführung der Grundbacken, lange Backenführungen und eine genaue Zentrierung über die Spannhülsen verringern deutlich die Backenaufbäumung. So erreicht TANDEM KSP plus eine Wiederholgenauigkeit von bis zu 0,01 mm. Beste Voraussetzungen also für präzise Bearbeitungsergebnisse.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
SCHUNK-Service sorgt für Prozesssicherheit vor Ort
Nach einer über einjährigen Erprobungsphase nimmt der SCHUNK-Service nun offiziell seinen Dienst auf. Ein eigenes Service-Team des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten sorgt künftig beim Kunden für eine schnelle Inbetriebnahme der Spannmittel und für maximale Prozesssicherheit. SCHUNK sorgt auf diese Weise dafür, dass das hohe Qualitätsniveau der Präzisionsspannmittel auch nach dem Kauf erhalten bleibt.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
RSS-W1:
Kabellose Wegabfrage kontrolliert sichere Spannung
Elektronische Komponenten sorgen in der modernen Drehtechnik für zusätzliche Sicherheit. Die kabellose Wegabfrage RSS-W1 des Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK überwacht bei pneumatischen Drehfuttern mit Eil- und Spannhub den korrekten Spannvorgang. Per Funksignal wird das Signal „Werkstück sicher gespannt“ an die Maschine übertragen – erst dann geht es los.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
ROTA NCS 6-Backen Kraftspannfutter:
Ausgleichend und präzise
Niederzug auf sechs Backen, höchste Planlaufgenauigkeit und bester Rundlauf. Das abgedichtete 6-Backen Kraftspannfutter ROTA NCS von SCHUNK ist ein richtungweisendes Drehfutter für die anspruchsvolle Präzisionsbearbeitung. SCHUNK eröffnet dem Anwender mit dieser Neuentwicklung völlig neue Möglichkeiten für eine Zerspanung höchster Qualität.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
ROTA NCS 3-Backen Kraftspannfutter:
Hochpräzise und wartungsarm
Drehtechnik der Zukunft – so kann man das abgedichtete 3-Backen Kraftspannfutter ROTA NCS von SCHUNK bezeichnen. Das innovative Drehfutter, das ab Anfang 2008 lieferbar ist, vereinigt hohe Spannkraft, maximale Präzision und minimalen Aufwand miteinander. Angesichts der immer weiter steigenden Qualitätsanforderungen in der modernen Zerspanung, ist das ROTA NCS eine zukunftsweisende Neuentwicklung, die dem Anwender eine maximale Investitionssicherheit gewährleistet.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
ROTA NCK-S plus:
Präziser und sicherer Halt – Tag für Tag
Das extrem niedrige Präzisions-Keilhaken-Kraftspannfutter ROTA NCK-S plus von SCHUNK ist eine preisattraktive Spannlösung für den stationären Einsatz. Hohe Spannkräfte und hohe Genauigkeit machen das Futter zum idealen Spannmittel für den täglichen Einsatz.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
ROTA NCF plus Kraftspannfutter
Höchste Leistung mit Fliehkraftausgleich
Das Kraftspannfutter ROTA NCF plus des Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK ist für höchste Ansprüche auf modernen Drehmaschinen entwickelt worden. Die doppelte Backenführung garantiert höchste Steifigkeit und Präzision bei der Bearbeitung. Dank integriertem Fliehkraftausgleich können auch hohe Drehzahlen mit geringem Spannkraftverlust realisiert werden.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
QUENTES Kunststoffbacken:
Die Samtpfoten unter den Spannbacken
Die Werkstückspannung auf bereits fertig bearbeiteten Oberflächen ist eine Herausforderung für den Anwender. Zum einen soll ein sicherer Halt gewährleistet werden, zum anderen darf die Oberfläche nicht von den Spannbacken beschädigt werden. Eine ideale Lösung bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK mit den QUENTES Kunststoffbacken. Sie sorgen für kraftvollen Halt bei maximaler Schonung der Oberfläche. Aufgrund er wechselbaren QUENTES Einsätze ist die Spannlösung zudem besonders kostengünstig.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
Keilspannelement KSE 50-PDB: Sicherer Halt auf kleinstem Raum
Das Keilspannelement KSE 50 des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK sorgt mit hohen Spannkräften für absolut sicheren Halt. Dank der pendelnd angeordneten Spannbacken werden auch Werkstücke mit schrägen Spannflächen sicher gehalten. Der aktive Niederzug sorgt dafür, dass das Werkstück zusätzlich gegen die Auflage gezogen wird. Auf diese Weise werden Vibrationen bei der Bearbeitung deutlich minimiert.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
KONTEC KSK:
Volle Kapselung für maximale Funktion
Als weltweit erster Zentrischspanner ist der KONTEC KSK des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK vollständig gekapselt. Funktionsstörungen durch Verschmutzungen und eingeklemmte Späne gehören von nun an der Vergangenheit an. Das sichert selbst in rauer Umgebung volle Funktionsfähigkeit und damit maximale Prozesssicherheit.
mehr...
|
|
|
17.09.2007
KONTEC KSC: Ein Spanner für alle Werkstücke
Ein echtes Multitalent unter den Stationären Spannsystemen ist der KONTEC KSC des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK. Ob konventionelles Spannen, knappe Einspanntiefen zur 5-Seitenbearbeitung, Formteile, Platten oder Werkstücke mit Sägeschnitten: KONTEC KSC ermöglicht eine Anpassung im Handumdrehen.
mehr...
|
|
|
14.08.2007
SCHUNK SLIM LOCK – Kosteneinsparung von bis zu 30 %
durch Stammformkonzept für Heißkanalwerkzeuge
Das neue Schnellwechselmodul SLIM LOCK WSW 55 von SCHUNK ermöglicht ein intelligentes Stammformkonzept für Heißkanalwerkzeuge und setzt neue Maßstäbe für die wirtschaftliche Herstellung hochpräziser Kunststoffteile in kleinen und mittleren Losgrößen.
mehr...
|
|
|
14.08.2007
TENDO Economic: Hydro-Dehnspanntechnik ab 159,- Euro!
So manch einer wird sich wohl die Augen reiben bei diesem Preis: Der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK sichert mit dem TENDO E Hydro-Dehnspannfutter den dauerhaft günstigen Einstieg in die Premium-Liga der Werkzeugspannung. Das unscheinbare E steht dabei für "economic".
mehr...
|
|
|
14.08.2007
TENDO Hydro-Dehnspannfutter – Superschlank und hochgenau!
Bis zum letzten ausgereizt haben die SCHUNK Entwicklungsingenieure das technisch Machbare bei der Entwicklung einer neuen, superschlanken Variante der TENDO Hydro-Dehnspannfutterfamilie. TENDO LSS gibt es ab sofort auch für die Schnittstelle SK 40.
mehr...
|
|
|
14.08.2007
Präzisions 6-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCR:
Gewaltig groß und doch präzise
Vor allem das Spannen von dünnwandigen und verformungsempfindlichen Bauteilen stellt eine Herausforderung dar. Mit dem 6-Backen-Kraftspannfutter ROTA NCR bietet SCHUNK eine Standardlösung für diese Werkstückfamilie an. Was vor allem Anwender aus der Großindustrie freuen wird: War das Futter bisher nur in den Baugrößen bis 315 mm zu haben, hat SCHUNK nun auch Baugrößen des ROTA NCR von bis zu 1200 mm Durchmesser standardisiert und treibt damit die Möglichkeiten der präzisen Werkstückspannung in großen Drehfuttern weiter voran.
mehr...
|
|
|
12.07.2007
Spanneinsätze bringen deutliche Vorteile bei Werkstückspannung
Als clevere Alternative für die Werkstückspannung mit Krallenbacken können ungehärtete Backenrohlinge in Kombination mit Spanneinsätzen verwendet werden. Ab sofort hat der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK bei seinem Spanneinsatz UGE 20 zwei Varianten im Programm: eine leichte Version in Feinguss sowie eine Version in besonders verschleißfestem Hartmetall.
mehr...
|
|
|
23.05.2007
Systembacken ermöglichen vielfältigen Einsatz bei hohen Drehzahlen
So verschieden die Anforderungen in der Zerspanung sind, so verschieden sind die Präferenzen der Anwender, wenn es um eine präzise, sichere und kostengünstige Werkstückspannung geht. Es hat gute Gründe, weshalb SCHUNK als führender Spanntechnikspezialist mit über 1.200 unterschiedlichen Backentypen das weltweit größte Standard-Spannbackenprogramm bietet. Mit den Systembacken SG fertigt SCHUNK eine Lösung, die wirtschaftliche und technische Vorteile miteinander verbindet. Systembacken eignen sich sowohl für die Innen- als auch für Außenspannung. Wechselbare Spanneinsätze garantieren bei vergleichsweise niedrigen Kosten ein breites Einsatzspektrum.
mehr...
|
|
|
23.03.2007
Zerspanungskosten unter der Lupe
So manch einer wird es am eigenen Geldbeutel schon gemerkt haben. Der Drucker, der als vermeintliches Schnäppchen beim Discounter gekauft wurde, erweist sich auf Dauer als teure Anschaffung. Der zunächst günstige Anschaffungspreis hat oft hohe laufende Betriebskosten zur Folge. Grund genug, um auch in der zerspanenden Fertigung einmal genauer hinzusehen, wie sich die tatsächlichen Kosten entwickeln.
mehr...
|
|
|
22.02.2007
SCHUNK: Weltgrößtes Spannbackenprogramm in neuem Katalog
Übersichtlich und anwenderfreundlich – so präsentiert sich der neue Gesamtka-talog für Spannbacken der SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar. Mit über 1.200 Backentypen bietet SCHUNK das weltweit größte Standard-Programm für Spannbacken.
mehr...
|
|
|
15.01.2007
SCHUNK: Umfassender Gesamtkatalog Werkzeughaltersysteme
Einen neuen Gesamtkatalog für Werkzeughaltersysteme hat die SCHUNK GmbH & Co. KG aus Lauffen am Neckar herausgegeben. Der im Hardcover gebundene Katalog präsentiert auf insgesamt 420 Seiten anschaulich in Deutsch und Englisch das komplette Programm von Universal- und Präzisionswerkzeughaltern des Marktführers in der Spanntechnik.
mehr...
|
|
|
09.01.2007
SCHUNK entwickelt neue TRIBOS Spannvorrichtung:
Mehr Komfort für weniger Geld
Der Lauffener Spanntechnik-Spezialist SCHUNK hat eine optimierte Version seiner Spannvorrichtung SVP-2D für TRIBOS Polygonspannfutter auf den Markt gebracht. Damit wird der Werkzeugwechsel der hoch präzisen Werkzeughalter noch einmal wesentlich vereinfacht.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - 2013
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2008
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2005
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2004
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|
|