|
|
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2009
|
| |
|
09.12.2009
ATEX-zertifizierte Standardmodule sparen Kosten und Zeit
Für Automatisierungssysteme in explosionsgefährdeter Umgebungen bietet der Lauffener Automationsspezialist SCHUNK ab sofort seine standardisierten Greif- und Drehmodule der Premium-Baureihe mit ATEX-Zertifikat an. Sie sind nach Richtlinie 94/9/EG geprüft und zertifiziert. Anwender, Systemintegratoren und Anlagenbauer sparen mit den leistungsstarken und zuverlässigen Modulen kostspielige Sonderlösungen sowie eine zeitraubende und kostspielige ATEX-Zertifizierung der kompletten Anlage.
mehr...
|
|
|
01.12.2009
Laserschweißen unterschiedlichster Teile
Eine hochflexible Laserschweißmaschine zum teilautomatisierten Auftrags- und Reparaturschweißen von anspruchsvollen Werkstoffen und komplexen Bauteilgeometrien präsentiert der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK auf der Euromold in Frankfurt. Mit der Präzisionsanlage lassen sich sowohl kleine als auch tonnenschwere Bauteile schnell und komfortabel bearbeiten. Über eine intelligente Teach- und Programmierfunktion werden auch solche Freiformflächen zügig erfasst, für die noch keine Geometriedaten vorliegen. Die Anlage setzt damit Maßstäbe bei der effizienten Laserbearbeitung von Einzelstücken sowie kleinen und mittleren Serien.
mehr...
|
|
|
25.11.2009
Bildungsoffensive "Mechatronik in der Automatisierung"
Mit der Bildungsoffensive "Mechatronik in der Automatisierung" sorgt der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK für Impulse beim technischen Nachwuchs. Zum Auftakt beteiligt sich SCHUNK an der Ausstattung des neu eingerichteten Robotik Demo und Research Center am Technologie Centrum Westbayern. Hier können künftig unter anderem Studierende der Hochschule Augsburg praktisches Wissen im Umgang mit mechatronischen Automatisierungskomponenten erwerben.
mehr...
|
|
|
25.11.2009
Adaptive Lösungen - Industrielle Bildverarbeitung und Greiftechnik
Die industrielle Bildverarbeitung (IBV) dringt immer weiter in den Fertigungsalltag vor. Ob Montage- und Merkmalskontrollen durchgeführt oder mechanische Bauteile auf Anwesenheit und Vollständigkeit überprüft werden, ob Bauteile auf Risse und Lunker untersucht, Fehlteile ausgesondert oder die Positionen von Teilen, Etiketten oder Verschlüssen erfasst werden - überall ist mittlerweile die industrielle Bildverarbeitung mit im Spiel und hat die visuelle Kontrolle durch Menschen längst abgelöst.
mehr...
|
|
|
03.11.2009
Grenzenlose Freiheit in Form und Funktion
Laserforming ist in vielen Industriezweigen ein etabliertes Verfahren, wenn kurzfristig Prototypen oder Versuchsteile benötigt werden. Mit den modernen Technologien des Laserformings lassen sich ebenso gut Funktionsteile für den Echteinsatz herstellen. Als Kompetenzführer in der Automation bietet der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK individuelle Lösungen wie z.B. Greiferfinger und Adapterplatten aus lasergeformtem Polyamid.
mehr...
|
|
|
03.11.2009
SCHUNK gründet Ländergesellschaft Japan
Im Januar 2009 wurde der japanische Automationsspezialist Takano Bearing Co. Ltd. in die SCHUNK Intec K.K. mit Sitz in Tokio überführt. Der neue Standort in Japan ist einer der 23 SCHUNK-Tochtergesellschaft rund um den Globus.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Vielzahnführung bringt Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit ein Greiferleben lang
Wer heutzutage Anlagen automatisiert, sollte auf zwei Aspekte besonders achten: Zum einen auf maximale Effizienz, zum anderen auf ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Mit der Vielzahnführung bei Greifern erreichen Anwender beides. Die patentierte Technologie von SCHUNK sorgt für höchste Greifkräfte, für eine große Momenten- und Kraftaufnahme sowie für eine präzise und prozesssichere Handhabung. Sie ist damit herkömmlichen Greifern deutlich überlegen. So sehr, dass SCHUNK sogar eine 30-Jahre-Funktionsgarantie gibt.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Mit Vollgas auf 180!
Mit ihrem neuen Dämpfersystem kann die Schwenkeinheit SRU-plus von SCHUNK noch höhere Lasten schwenken als die vielfach bewährte Vorgängerversion SRU. Die neue Einheit mit einem unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis gibt es in acht verschiedenen Baugrößen. Dabei können Anwender zwischen zwei Dämpfungsvarianten wählen. Weich gedämpft sind bei gleicher Beladung noch kürzere Taktzeiten möglich; hart gedämpft bei gleicher Störkontur eine noch größere Beladung.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Schnell und leistungsstark
Der neue 2-Finger-Radialgreifer PRG von SCHUNK kombiniert hohe Greifmomente mit kleinen Abmessungen. Ein integrierter pneumatischer Ovalkolbenantrieb garantiert zudem eine maximierte Leistungsdichte.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Perfekt geschützt gegen Schmutz
Der neue 2-Finger-Radialgreifer DRG von SCHUNK ist ein Experte für schwierige Handhabungsaufgaben. Besonders in stark verschmutzten Arbeitsumgebungen spielt der Greifer seine Stärken aus. Ideal eignet er sich für die Be- und Entladung von Nasszellen, Schleifmaschinen oder Dreh- und Fräsmaschinen. Ebenso für den Einsatz in Lackieranlagen, bei der Pulververarbeitung oder unter Wasser.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Garantiert sicher!
SCHUNK steht für höchste Qualität, Präzision, Leistungsfähigkeit und Robustheit. Insbesondere die Greifer mit Vielzahnführung gewährleisten eine maximale Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit. Sie gelten weltweit als Benchmark. Aus Überzeugung geht SCHUNK daher jetzt noch einen Schritt weiter: Der Kompetenzführer in der Automation stattet alle pneumatischen vielzahngeführten Greifer mit einer 36 monatigen Gewährleistung sowie eine 30-Jahres-Funktions-Garantie aus.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
Flexibel in alle Richtungen!
Das automatisierte Fügen oder Greifen präziser Bauteile ist oft eine Herausforderung. Meist müssen dafür die Komponenten exakt zueinander positioniert werden. Die Anlageninvestments sind entsprechend. Auch wenn Teile große Toleranzen aufweisen, kann es schwierig sein, die optimale Aufnahme- oder Fügeposition prozesssicher zu finden. Mit der Ausgleichseinheit TCU von SCHUNK meistern Anwender diese Herausforderung vollkommen sicher.
mehr...
|
|
|
21.10.2009
SCHUNK investiert kräftig in Fachkräftenachwuchs
Während der Maschinenbau in der schwersten Krise der Nachkriegszeit steckt, wird in Lauffen am Neckar eifrig an der Zukunft gebaut. Am vergangenen Freitag hat der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK nach nur sechsmonatiger Bauzeit ein neues Ausbildungszentrum eingeweiht.
mehr...
|
|
|
07.10.2009
SCHUNK präsentiert die weltweit schnellste Pick & Place Unit
In der Montagetechnik zählen zwei Dinge: Tempo und Präzision. Beides vereint die Pick & Place Unit PPU-E30 von SCHUNK, die ihre Weltpremiere auf der Motek in Stuttgart feierte. Die hochdynamische Einheit hat bei einem Vertikalhub von 40, einem Horizontalhub von 120 Millimetern sowie einer bewegten Masse von zwei Kilogramm eine rasante Zykluszeit von gerade einmal 0,58 Sekunden - und das bei einer exzellenten Wiederholgenauigkeit von 0,01 Millimetern. In ihrer Klasse erreicht derzeit keine andere Einheit weltweit eine so hohe Pick-Rate.
mehr...
|
|
|
08.09.2009
Tempomacher beim Backenwechsel
Mit dem Backenschnellwechselsystem BSWS von SCHUNK senken Anwender die Rüstzeiten für den Wechsel von Greiferaufsatzbacken auf ein Minimum. Das kleine, leistungsstarke Zusatzmodul beschleunigt die Umbauphasen und steigert so die Produktivität der kompletten Anlage.
mehr...
|
|
|
08.09.2009
Neues Download-Portal für CAD-Daten ist schnell und komfortabel
Ab sofort ist der CAD-Download beim Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK noch komfortabler und schneller. Ein neues Portal bietet erweiterte Suchfunktionen, eine Bildvorschau sowie zahlreiche weitere Vorteile.
mehr...
|
|
|
24.08.2009
Mit RSS-Feeds von SCHUNK immer auf dem Laufenden
Wer über Neuheiten in der Spann- und Greiftechnik auf dem Laufenden bleiben will, kann ab sofort unter www.schunk.de sogenannte RSS-Feeds abonnieren. Ohne die Webseite aufzurufen werden die neusten Nachrichten und bald auch Leitthemen des Kompetenzführers dann immer direkt am Bildschirm aufgelistet. Ähnlich einem Nachrichtenticker enthält die RSS-Meldung die Überschriften sowie einen kurzen Textanriss der neusten Einträge auf der Internetseite. Der kostenlose Service spart wertvolle Zeit für die Suche und gewährleistet, dass man über Innovationen stets aktuell informiert ist.
mehr...
|
|
|
20.08.2009
Mini-Rotationsmodul RM 06
Sie werden immer winziger und eröffnen dadurch neue Möglichkeiten in der Miniaturisierung von Fertigung und Montage: Mit dem neuen Rotationsmodul RM 06 rundet SCHUNK sein Programm an Gemotec-Rotationsmodulen weiter nach unten ab und erweitert damit sein Produktsortiment im Miniaturisierungsbereich.
mehr...
|
|
|
19.08.2009
Kompakt, schnell und hochpräzise
Automatisierungskomponenten und -systeme in der Solarindustrie müssen schnell, präzise und langlebig sein. Der Systembaukasten GAS von SCHUNK vereint auf kleinstem Bauraum exakt diese drei Aspekte. So lassen sich hochpräzise Highspeed-Applikationen besonders wirtschaftlich und platzsparend konstruieren.
mehr...
|
|
|
06.07.2009
Adapterplatte mit integrierten Ventilen
SCHUNK hat für seine Schnellwechselsysteme der Baureihe SWS neue Adapterplatten entwickelt, in die je nach Baugröße bis zu 14 Ventile integriert sind. Die Adapterplatten werden zwischen Schnellwechselkopf und Roboterflansch montiert und stellen die Verbindung zwischen diesen beiden Komponenten her. Die neuen Adapterplatten enthalten alle Ventile, um das SWS zu betätigen, und werden über einen zentralen Anschluss mit Druckluft versorgt. Die Ansteuerung der Ventile erfolgt über einen zentralen Elektroanschluss, über den auch die Verriegelung und Entriegelung des SWS sowie die Näherungsschalter der eingesetzten Greifer abgefragt werden können.
mehr...
|
|
|
16.06.2009
Greiftechnik macht Massivumformung effizient und sicher
Bei der Massivumformung ist die prozesssichere Automatisierung von Anlagen ein entscheidender Faktor. Dabei spielt die Greiftechnik eine besondere Rolle, denn direkt am Bauteil sind die widrigen Umgebungsbedingungen, wie Hitze, Schmutz oder Schläge am stärksten ausgeprägt. Neueste Entwicklungen zeigen, dass sich mit durchdachten Lösungen auch in diesem rauen Umfeld die Prozesssicherheit und Effektivität der Anlagen deutlich erhöhen lassen.
mehr...
|
|
|
16.06.2009
Reinigungsgerät RGG säubert Werkzeugmaschinen
Späne per Pressluft von der Arbeitsfläche einer Werkzeugmaschine abblasen - das kann jetzt der Vergangenheit angehören. SCHUNK hat ein Reinigungsgerät entwickelt, das in jede klassische Werkzeugaufnahme mit einem Durchmesser von 20 mm passt und damit in jede Werkzeugmaschine eingewechselt werden kann.
mehr...
|
|
|
02.06.2009
Kombibox komplett überarbeitet
Mit der Kombibox-Software von SCHUNK lässt sich schnell und einfach ermitteln, welche Module des Systems GEMOTEC sich miteinander kombinieren lassen, um ohne mechanische Bearbeitung komplette Handhabungssysteme daraus aufbauen zu können. Dabei werden nicht nur die benötigten Adapterplatten und Zentrierteile ausgegeben, sondern auch die zur Montage erforderlichen Normteile. Die jetzt auf Excel 2003 basierende Software wurde komplett überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht.
mehr...
|
|
|
28.05.2009
3-Finger-Zentrischgreifer in Miniaturausführung
Der anhaltende Trend zur Miniaturisierung macht den Einsatz immer kleinerer Komponenten und Werkzeuge erforderlich. SCHUNK stellt seinen Kunden die passenden Greifwerkzeuge für ihre Automatisierungsaufgaben zur Verfügung und hat seine erfolgreiche Baureihe der MPZ-Miniaturgreifer um die neuen Baugrößen 16, 20 und 25 ergänzt. Diese winzigen und leistungsstarken 3-Finger-Zentrischgreifer sind überall im Kleinteilehandling einsetzbar, beispielsweise zum Handhaben und Montieren von Produkten wie Nadeln, Mikroprozessoren oder kleinen elektrischen Bauteilen.
mehr...
|
|
|
08.04.2009
Neuer GEMOTEC-Katalog - alle Informationen auf einen Blick
Die gesamte modulare Montagetechnik von SCHUNK ist ab sofort in einem einzigen Katalog zusammengefasst. Ob pneumatisch oder elektrisch - der Katalog bietet den Überblick über den kompletten GEMOTEC-Systembaukasten. Damit der Anwender sich schnell zurechtfindet, sind bei jeder Komponente sämtliche technischen Daten, das passende Zubehör und die einzelnen Optionen aufgeführt.
mehr...
|
|
|
08.04.2009
Internationale SCHUNK Expertentage Servicerobotik 2009
Serviceroboter: Die interaktiven Helfer des 21. Jahrhunderts
Die Entwicklung in der Servicerobotik gewinnt deutlich an Fahrt, das haben die zweiten internationalen Expertentage Servicerobotik des Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialisten SCHUNK gezeigt. Die hochkarätig besetzte, zweitägige Veranstaltung führte Mitte Februar Fachleute aus der ganzen Welt zusammen, um Forschungsprojekte und Trends vorzustellen, die einzelnen Experten und Institutionen intensiver miteinander zu vernetzen sowie bedarfsgerechte und marktfähige Servicerobotikanwendungen zu identifizieren.
mehr...
|
|
|
03.04.2009
Kollisionsschutz in IP 65
Kollisions- und Überlastschutz der Baureihe OPR von SCHUNK schützen sowohl Roboter als auch Handlinggeräte wirksam gegen Schäden aus Kollisionen oder Überlastungen. Die Baureihe OPR wurde nun durch eine abgedichtete Version ergänzt, bei der eine robuste Gummimanschette Staub und Spritzwasser zuverlässig abhält. Sie verfügt über die Schutzart IP 65 und eignet sich auch für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen.
mehr...
|
|
|
13.02.2009
Vakuumgreifer VGS für Spindelschnittstelle
Um in Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren flache Bauteile zur Bearbeitung in das Spannfutter einzulegen, sind klassische Greifer nicht immer die erste Wahl. SCHUNK hat daher einen Vakuumgreifer für beliebige Spindelschnittstellen in sein Lieferprogramm aufgenommen.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Greifsysteme - 2013
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2012
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2011
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2010
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2009
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2008
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2007
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2006
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2005
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2004
Presseinformationen - Greifsysteme - Archiv 2003
|
|
|