|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
|
| |
|
16.12.2010
Innovative Verlängerung setzt Maßstäbe bei Qualität, Ergonomie, Rüstzeit, und Kosten
Im Werkzeug- und Formenbau müssen auch die tiefsten Winkel im Werkstück präzise bearbeitet werden. Genau dafür bietet SCHUNK die perfekte Lösung: TENDO-SVL ist eine lange, schlanke Hydro-Dehnspannverlängerung, die ohne Peripheriegerät auskommt und unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen höchst flexiblen Spezialisten für enge Räume verwandelt. Der präzise Rundlauf, die ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und sogar eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück sowie für lange Standzeiten der Werkzeuge.
mehr...
|
|
|
16.12.2010
SCHUNK-Azubis zählen zu den Besten
Ausgesprochen erfolgreich waren die Auszubildenden von SCHUNK in diesem Jahr: Bei der Preisverleihung der Handwerkskammer Heilbronn-Franken sind am 7. Dezember in Öhringen insgesamt vier Junghandwerker des Lauffener Familienunternehmens ausgezeichnet worden. Bereits im September hatte die IHK Heilbronn-Franken vier weitere Auszubildende von SCHUNK geehrt.
mehr...
|
|
|
15.11.2010
SWS-I
Schnellwechselsystem mit integrierten Ventilen
Mit Mikroventilen lassen sich Handhabungsprozesse wesentlich effizienter gestalten. An Schnellwechselsysteme für Roboter senken sie die Taktzeiten und verringern den Luftverbrauch der daran angeschlossenen Aktoren. Ab sofort bietet SCHUNK für Schnellwechselsysteme ein umfassendes Programm hocheffizienter Ventiladapterplatten, mit denen sich dieses Effizienzpotenzial erschließen lässt.
mehr...
|
|
|
03.11.2010
VERO-S
Nullpunktspannsystem der nächsten Generation
Auf der AMB in Stuttgart präsentiert SCHUNK das Nullpunktspannsystem der nächsten Generation. VERO-S, so der Name des neuen Rüstzeitenkillers, wird das inzwischen zehntausendfach bewährte SCHUNK UNILOCK vollständig ablösen.
mehr...
|
|
|
03.11.2010
Universelle Zwischenbüchse - Peripheriekühlung mit Düseneffekt
Für die hohe Qualität seiner Zwischenbüchsen ist SCHUNK seit langem bekannt. Zur Euromold 2010 präsentiert der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun eine komplett neue Generation der hochpräzisen Einsätze: Die universellen Zwischenbüchsen GZB-S passen in fast alle SCHUNK Werkzeughalter, wie etwa TENDO Hydro-Dehnspannfutter oder Aufnahmen mit TRIBOS Polygonspanntechnik. Gegenüber einer Direktspannung ist mit ihnen bei gleichem Schaftdurchmesser fallweise ein mehr als 50 % höheres Drehmoment möglich. Eine neue, einzigartige Düsengeometrie stellt zudem sicher, dass bei einer Peripheriekühlung die Werkzeugschneide optimal mit Kühlschmiermittel versorgt wird.
mehr...
|
|
|
05.10.2010
Sicherer Halt per Vakuum
Mit dem Vakuum-Spannsystem PLANOS von SCHUNK lassen sich flächige und auf der Unterseite plane Werkstücke einfach, schnell und prozesssicher per Unterdruck auf dem Maschinentisch spannen. Selbst dünne Platten, die mechanisch nur schwer zu spannen sind, können mit PLANOS präzise und deformationsfrei fixiert werden.
mehr...
|
|
|
05.10.2010
Kraftpakete für die präzise Serienfertigung
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK hat die Baureihe seiner TANDEM Kraftspannblöcke komplett überarbeitet. Sie werden damit Teil des einzigartigen, standardisierten Baukastensystems für die hocheffiziente Werkstückspannung. Die kompakten Kraftspannblöcke verfügen gleichermaßen über Spannkraft und Präzision. Sie sind extrem leistungsdicht und entwickeln auf engstem Raum enorme Kräfte. So kann die Werkzeugmaschine optimal genutzt werden. Wahlweise lassen sie sich pneumatisch, hydraulisch, per Feder oder manuell betätigen.
mehr...
|
|
|
05.10.2010
Pfiffige Spannvorrichtungen
Handlich, sicher und kostengünstig sind die beiden Spannvorrichtungen SVP-Mini und SVP-RM von SCHUNK. Aufgrund des voreingestellten Drucks lassen sich mit ihnen TRIBOS Polygonspannfutter im Handumdrehen neu bestücken. Das spart Zeit, Energie und senkt die Rüstkosten. Zudem sind Bedienfehler quasi ausgeschlossen. Die beiden Spannvorrichtungen des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme werden in der Hand oder direkt an der Maschinenspindel bedient. Alternativ lassen sie sich vertikal oder horizontal an der Werkbank befestigen.
mehr...
|
|
|
05.10.2010
Ringe deformationsfrei spannen
SCHUNK baut sein Programm für die hocheffiziente Werkstückspannung weiter aus: Für die exakte Bearbeitung dünnwandiger Ringe auf Rundtischen, Rundschleifmaschinen und Drehmaschinen bietet der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme ab sofort ein umfassendes Programm standardisierter Magnetspannplatten mit Radialpolteilung. MAGNOS Radialpol-platten arbeiten mit elektrisch aktivierten Permanentmagneten und überzeugen beim Hart- und Feindrehen ebenso wie beim Schleifen und Schruppen.
mehr...
|
|
|
05.10.2010
SCHUNK baut Capto-Werkzeughalterprogramm deutlich aus
Ab sofort gibt es deutlich mehr Präzisionswerkzeughaltersysteme von SCHUNK mit Original Sandvik Coromant Capto Schnittstelle. Als lizenzierter Partner von Sandvik Coromant fertigt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme unter anderem TENDO Hydro-Dehn-spann-futter sowie weitere standardisierte Werkzeughaltersysteme mit den Original-Schnitt-stellen C4, C5, C6 und C8. Selbst kundenindividuelle Sonderlösungen und C10 sind auf Anfrage möglich.
mehr...
|
|
|
27.08.2010
Das kräftigste Hydro-Dehnspannfutter aller Zeiten
Mit TENDO E compact startet SCHUNK in ein neues Zeitalter für die Werkzeugspannung: Erstmals gibt es ein Hydro-Dehnspannfutter, das unter trockenen Spannbedingungen Drehmomente bis 900 Nm (bei Ø 20 mm) sicher überträgt und sich vollwertig für die Volumenzerspanung eignet. Und auch bei öligem Werkzeugschaft sind es noch enorme 520 Nm. Verglichen mit konventionellen Hydro-Dehnspannfuttern hat SCHUNK die Leistung bei TENDO E compact damit um 60 Prozent gesteigert. Auf der AMB in Stuttgart wird das kraftvolle Hydro-Dehnspannfutter erstmals einem breiten Publikum vorgestellt.
mehr...
|
|
|
27.07.2010
Programm für Lasthebemagnete erweitert
Für seine pfiffigen MAGNOS Magnetspannlösungen ist der Lauffener Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK seit langem bekannt. Zur AMB baut das Unternehmen nun sein Programm im Bereich der Permanent-Lasthebemagnete deutlich aus. Neben Hebemodulen, die manuell beziehungsweise elektrisch betätigt werden, gibt es erstmals auch Module, die sich pneumatisch ansteuern lassen. Damit überträgt SCHUNK die bewährte Magnettechnologie auf pneumatisch betätigte Manipulatoren, Balancer und Automationslösungen. Die Module lassen sich einfach und prozesssicher mit Druckluft ansteuern, was den Inbetriebnahmeaufwand spürbar reduziert.
mehr...
|
|
|
17.03.2010
Flexibles Präzisionsfutter zum Werkzeugschleifen
Das hochgenaue Prismenspannfutter PRISMO von SCHUNK spannt sämtliche Schaftdurchmesser zwischen 5 und 20 Millimeter
Zweifellos eines der Highlights auf der diesjährigen GrindTec ist das Werkzeugschleiffutter PRISMO von SCHUNK. Mit seinem variablen Spanndurchmesser, einer dreifachen Prismenführung sowie ineinander verzahnte Spannbacken erreicht die flexibel einsetzbare Aufnahme eine hohe Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm und verhindert Taumelschlag fast komplett. Ideale Voraussetzungen also für die automatisierte Fertigung kleiner Losgrößen.
mehr...
|
|
|
10.02.2010
Ein Spitzenteam zum Werkzeugschleifen
Beim Werkzeugschleifen entscheiden wenige Tausendstel Millimeter über die Qualität der gefertigten Werkzeugschneiden. Für optimale Ergebnisse beim Schärfen stumpfer Schaftwerkzeuge, ist die Wahl des richtigen Spannmittels ausschlaggebend.
mehr...
|
|
|
12.01.2010
KONTEC KSG-5A:
Maximale Flexibilität bei der 5-Achs-Bearbeitung
Für Anwender, die im Werkzeug- und Formenbau die Potenziale der 5-Achs-Bearbeitung voll ausschöpfen wollen, bietet der Spanntechnikspezialist SCHUNK mit dem NC-Schnellspanner KSG-5A ein besonders effizientes und zugleich flexibles Spannsystem. Zwischen seinen hohen 5-Achs-Backen lassen sich Werkstücke in Sekundenschnelle so spannen, dass der volle Spindelfreiraum genutzt werden kann. Passend zum jeweiligen Werkstück können Anwender auf den hohen Trägerbacken unterschiedlichste Aufsatzbacken aus dem Standardbackenprogramm von SCHUNK montieren. Um Deformationen am Werkstück zu vermeiden, lässt sich die Spannkraft des KSG-5A stufenlos und präzise zwischen vier und 40 kN definieren.
mehr...
|
|
|
12.01.2010
TENDO Hydro-Dehnspannfutter - Superschlank und hochgenau!
Bis zum letzten ausgereizt haben die SCHUNK Entwicklungsingenieure das technisch Machbare bei der Entwicklung der superschlanken Variante des TENDO Hydro-Dehnspannfutters. TENDO LSS gibt es für die Schnittstellen HSK-A 63 und SK 40.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - 2013
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2008
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2005
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2004
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|
|