|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
|
| |
|
21.12.2011
Neuer Katalog für Stationäre Spannsysteme
Kein anderer Hersteller bietet ein so umfassendes, standardisiertes Baukastensystem für die hocheffiziente Werkstückspannung wie SCHUNK. In einem neuen Katalog bündelt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun sein Komplettprogramm der Stationären Spanntechnik. Erstmals mit dabei sind VERO-S NSE mini, das flachste pneumatische Nullpunktspannmodul der Welt, VERO-S NSL turn, eine hocheffiziente Spannstation für Dreh-Fräszentren, die kräftige Roboterkupplung VERO-S NSR fürs automatisierte Palettenhandling sowie KONTEC KSX, ein Kraftpaket für die simultane 5-Achs-Bearbeitung. Der Katalog kann ab sofort kostenlos bestellt werden unter www.schunk.com.
mehr...
|
|
|
18.11.2011
Bundessieger der Zerspanungsmechaniker kommt von SCHUNK
Die Freude beim Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK in Lauffen ist groß: Beim Leistungswettbewerb des Bundesverbands Metall in Essen ist der frisch gebackene Zerspanungsmechaniker Holger Roth am vergangenen Samstag mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. Er belegt damit bundesweit den Spitzenplatz unter den Absolventen in diesem Ausbildungsberuf. Bereits Ende Oktober war Holger Roth von der Handwerkskammer Heilbronn-Franken zum Kammersieger und Landesbesten gekürt worden.
mehr...
|
|
|
20.10.2011
TRIBOS Spannvorrichtung:
Kompakt, kosteneffizient, leise
Die vollautomatische Spannvorrichtung TRIBOS SVP-4 des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist deutlich kompakter und leichter als ihr Vorgänger. Zudem sorgt eine neuartige Pumpe dafür, dass die Vorrichtung besonders leise arbeitet. Wahlweise lässt sie sich mit 220 V Wechselstrom aus der Steckdose oder bei Bedarf auch mobil mit einem Akku betreiben. Ein intuitives Bedienkonzept vereinfacht den Spannvorgang.
mehr...
|
|
|
20.10.2011
Statusanzeige für Magnetspannplatten
Künftig erkennen Bediener auf einen Blick, ob MAGNOS Magnetspannplatten von SCHUNK aktiviert sind oder nicht. Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme wird dazu alle neuen Quadratpolplatten mit einer permanenten Anzeige ausrüsten, die jederzeit und vollkommen energieunabhängig über den Spannzustand der Magnetspannplatte Auskunft gibt.
mehr...
|
|
|
20.10.2011
Laserschweißen am Limit
Mit den Laserbearbeitungsmaschinen der Baureihe PSM 400 von SCHUNK Lasertechnik lassen sich selbst anspruchsvolle Werkstoffe rissfrei, schnell und kostengünstig schweißen. Die Anlagen sind so flexibel, dass sowohl kleine als auch große Teile präzise bearbeitet werden können. Leistungsstarke Nd:YAG-Laser mit Pulsdauern bis 200 ms gewährleisten selbst bei schwer schweißbaren Materialien überzeugende Ergebnisse.
mehr...
|
|
|
20.10.2011
Flachstes pneumatisches Nullpunktspannmodul der Welt
Zur EMO 2011 hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK das Nullpunktspannsystem VERO-S weiter ausgebaut: Mit einer Bauhöhe von 20 mm ist das Modul VERO-S NSE mini von SCHUNK das flachste pneumatische Nullpunktspannmodul der Welt. Ideale Voraussetzungen also, um bereits vorhandene Maschinen nachzurüsten, den Maschinenraum voll auszunutzen und selbst kleine Werkstücke direkt zu spannen.
mehr...
|
|
|
20.10.2011
Kurzprofil SCHUNK GmbH & Co. KG
"Mehr bieten als der Kunde erwartet", das war die Devise von Friedrich Schunk, der nach den Wirren des zweiten Weltkriegs in Lauffen am Neckar seine mechanische Werkstatt in einer Garage eröffnete. Heute ist SCHUNK deutsches Familienunternehmen und Global Player in einem.
mehr...
|
|
|
17.10.2011
Neuer Katalog für Hydro-Dehnspannlösungen
Kundenspezifische Hydro-Dehnspannlösungen sind eine wirkungsvolle Möglichkeit, um bei maximaler Präzision die Rüstzeiten zu minimieren und die Kosten zu senken. Um zu zeigen, wie groß die Potenziale dieser Präzisionstechnologie sind, hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK einen Katalog speziell für Hydro-Dehnspanntechnik Sonderlösungen aufgelegt.
mehr...
|
|
|
12.10.2011
Neuauflage des Bestsellers ROTA-S plus
Über 10.000 Mal wurde das Handspannfutter ROTA-S plus von SCHUNK bereits verkauft. Mit der Version 2.0 setzt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun die Erfolgsgeschichte des hocheffizienten Klassikers fort: Ein optimierter Keilstangenantrieb sowie ein verbessertes Schmiersystem gewährleisten bei der neuen Futtergeneration dauerhaft hohe Spannkräfte. Weil höhere Drehzahlen und höhere Schnittgeschwindigkeiten möglich sind, können Anwender effizientere Schneidwerkstoffe einsetzten und die Fertigungszeit verkürzen.
mehr...
|
|
|
12.10.2011
Statusanzeige für Magnetspannplatten
Künftig erkennen Bediener auf einen Blick, ob MAGNOS Magnetspannplatten von SCHUNK aktiviert sind oder nicht. Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme wird dazu alle neuen Quadratpolplatten mit einer permanenten Anzeige ausrüsten, die jederzeit und vollkommen energieunabhängig über den Spannzustand der Magnetspannplatte Auskunft gibt. Für Anwender, die bereits MAGNOS Magnetspannplatten einsetzen, bietet das innovative Familienunternehmen zudem ein Nachrüstset an, das in vorhandene Platten eingebaut werden kann.
mehr...
|
|
|
12.10.2011
TRIBOS Spannvorrichtung:
Kompakt, kosteneffizient, leise
Die TRIBOS Polygonspanntechnik von SCHUNK ist eines der weltweit umfassendsten Programme für die hochpräzise Werkzeugspannung. Von der Mikro- bis zur Volumenzerspanung punktet das patentierte Spannsystem des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme mit dauerhaft hoher Rundlaufgenauigkeit, überzeugender Schwingungsdämpfung und der Möglichkeit zur exakten Längenvoreinstellung. Zur EMO präsentiert das innovative Familienunternehmen nun eine komplett überarbeitete Universalspannvorrichtung, mit der sich sämtliche TRIBOS Aufnahmen schnell, präzise und energieeffizient spannen lassen. Der Clou dabei: Weil die Herstellkosten reduziert wurden, ist die neue Spannvorrichtung besonders preisattraktiv.
mehr...
|
|
|
11.10.2011
Effizienter produzieren
Seit einigen Jahren ist das Thema Energieeffizienz in aller Munde. Steigende Energiepreise, ein wachsendes Umweltbewusstsein und Vorgaben der Politik waren für viele Unternehmen die Auslöser, den Energieverbrauch von Anlagen und Komponenten in den Fokus der Kommunikation zu rücken. Dabei ist Effizienz weit mehr als Energieeffizienz. Mindestens ebenso wichtig sind die Aspekte Zeit- und Kosteneffizienz. Erst wenn alle Faktoren ganzheitlich betrachtet werden, lassen sich die Potenziale für die moderne Fertigung und Produktion voll ausschöpfen. Am Beispiel moderner Spannmittel und Greifsysteme wird deutlich, wie vielschichtig die Möglichkeiten sind.
mehr...
|
|
|
28.09.2011
Elektrisches Nullpunktspannmodul
Mit der elektrischen Version des Nullpunktspannmoduls VERO-S NSE mini will der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK künftig einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung von Werkzeugmaschinen leisten. Statt über Druckluft wird die Technologiestudie des Elektromoduls über einen Torquemotor betätigt. Dazu ist keine separate Motorregelung erforderlich. Ein patentiertes Antriebskonzept ermöglicht Einzugskräfte bis 1000 N.
mehr...
|
|
|
28.09.2011
Leichtbau-Drehfutter in drei Varianten
Kürzere Taktzeiten, geringerer Energieverbrauch, weniger Verschleiß - gewichtsreduzierte Drehfutter bieten ein ganzes Bündel von Vorteilen. Doch was davon ist technisch und wirtschaftlich wirklich sinnvoll? Mit dem Leichtbau-Drehfutter ROTA NCL will der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK dieser Frage nun auf den Grund gehen. Das kraftvolle Leichtgewicht gibt es in drei Varianten: Zum einen als gewichtsoptimierte Stahlversion, zum anderen als leichtes Aluminiumfutter und schließlich in einer ultraleichten Carbonversion.
mehr...
|
|
|
08.08.2011
Werkzeughaltersysteme in neuem Katalog
Pünktlich vor der EMO hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK einen neuen Katalog für Werkzeughaltersysteme aufgelegt. Vom weltweit kräftigsten Hydro-Dehnspannfutter TENDO E compact bis zu TRIBOS-Mini, dem ersten Präzisionswerkzeughalter für eine Direktspannung von Schaftdurchmessern ab 0,3 mm für die Mikrozerspanung, enthält er das gesamte Total Tooling Programm des innovativen Familienunternehmens.
mehr...
|
|
|
03.08.2011
Leicht, wartungsarm und universell
Das Leichtbaudrehfutter ROTA NCL des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK definiert Effizienz beim Drehen neu. Verglichen mit konventionellen Kraftspannfuttern gleicher Größe wiegt ROTA NCL in Stahlausführung rund 35 % weniger. Dadurch lässt es sich deutlich schneller beschleunigen, zugleich sinkt der Energieverbrauch. Eine neuartige Doppelzylinderführung der Grundbacken stellt sicher, dass sich die Kräfte optimal auf den Futterkörper verteilen. Mit seiner großen Durchgangsbohrung ist das wartungsarme, komplett abgedichtete und dauergeschmierte Drehfutter ideal für den Einsatz in modernen Drehzentren geeignet.
mehr...
|
|
|
03.08.2011
Noch präziser in tiefe Winkel
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK baut zur EMO sein Programm für schlanke Hydro-Dehnspannverlängerungen weiter aus: Künftig können in TENDO SVL Werkzeuge ab einem Schaftdurchmesser von 6 mm direkt, also ohne Zwischenbüchsen, und damit noch präziser gespannt werden.
mehr...
|
|
|
03.08.2011
Flachstes pneumatisches Nullpunktspannmodul der Welt
Zur EMO 2011 wird der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK das Nullpunktspannsystem VERO-S weiter ausbauen: Mit einer Bauhöhe von 20 mm ist das Modul VERO-S NSE mini von SCHUNK das flachste pneumatische Nullpunktspannmodul der Welt. Ideale Voraussetzungen also, um bereits vorhandene Maschinen nachzurüsten, den Maschinenraum voll auszunutzen und selbst kleine Werkstücke direkt zu spannen.
mehr...
|
|
|
20.07.2011
Zahlreiche Jugendliche nutzten Schnuppertag bei SCHUNK
Null Bock war gestern. Heute halten Jugendliche offensichtlich ihre Nase in den Wind, wenn es darum geht, berufliche Zukunftschancen auszuloten. Entsprechend groß war der Andrang beim Schnuppertag, den der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK am vergangenen Samstag in seinem Ausbildungszentrum in Lauffen veranstaltet hat. Verglichen mit dem Vorjahr hat sich die Zahl der Besucher in diesem Jahr glatt verdoppelt.
mehr...
|
|
|
20.06.2011
Kraftpaket für die 5-Achs-Bearbeitung
Ein kraftvolles Spannsystem für die simultane 5-Achs-Bearbeitung ist der NC-Spanner KONTEC KSX von SCHUNK. Das kompakte und damit optimal zugängliche Spannsystem des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme verfügt über werkzeuglos einstellbare Spannkräfte zwischen 4 und 40 kN, gemessen direkt am Werkstück.
mehr...
|
|
|
15.06.2011
Heiße Schlussphase für den Ausbildungsstart 2012 eingeläutet
Mit einer Infoveranstaltung für über 80 Ausbildungsverantwortliche hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK aus Lauffen am Neckar am Donnerstag den Startschuss für die heiße Phase zum Ausbildungsstart 2012 gegeben. Personalleiter Markus Löw machte im firmeneigenen Ausbildungszentrum in Lauffen deutlich, dass gerade der qualifizierte Nachwuchs eine der zentralen Säulen für das künftige Wachstum von SCHUNK sein wird. Um die herausragende Ausbildungsqualität weiter zu fördern, will Schunk im Herbst sein Qualitätsmanagement in der Ausbildung extern prüfen und zertifizieren lassen. Der künftige Nachwuchs kann sich schon heute freuen: Ordentliche Leistungen vorausgesetzt, bietet das Vorzeigeunternehmen derzeit allen Ausbildungsabsolventen eine Weiterbeschäftigung an.
mehr...
|
|
|
09.03.2011
Flexibles Drehfutter für hohe Effizienz beim Drehen
Ein Multitalent für die hochpräzise Werkstückspannung auf der Drehmaschine ist das 3-Backen Kraftspannfutter ROTA NCD des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK. Gerade Anwender, die auf einer Maschine verschiedene Werkstücke bearbeiten, reduzieren mit dem leistungsstarken Futter Rüstzeiten und Kosten.
mehr...
|
|
|
09.03.2011
ROTA NCS Kraftspannfutter: Hochpräzise und wartungsarm
Drehtechnik der Zukunft - so lassen sich die abgedichteten 3- bzw. 6-Backen Kraftspannfutter ROTA NCS von SCHUNK bezeichnen. Die innovativen Drehfutter des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme vereinen hohe Spannkraft, maximale Präzision und minimalen Aufwand miteinander. Angesichts der immer weiter steigenden Qualitätsanforderungen in der modernen Zerspanung gewährleistet ROTA NCS damit eine maximale Investitionssicherheit.
mehr...
|
|
|
16.02.2011
Drehtechnikkatalog überarbeitet
Neu erschienen ist der Drehfutterkatalog von SCHUNK. Auf 660 Seiten informiert er über das komplette Drehtechnikprogramm des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme. Vom Drehfutter über Lünetten, Spannklauenkästen bis zum Zubehör ist alles enthalten.
mehr...
|
|
|
28.01.2011
SCHUNK bezieht Eltern in Ausbildung ein
Einen Tag für Eltern und Geschwister der Ausbildungseinsteiger 2010 hat der Spann- und Greiftechnikspezialist SCHUNK am vergangenen Samstag in Lauffen veranstaltet. Zahlreiche Besucher kamen ins SCHUNK-Ausbildungszentrum, um Arbeitsplätze, Ausbildungsinhalte und die verantwortlichen Ausbilder kennen zu lernen. Mit dem Elterntag will das innovative Familienunternehmen die Angehörigen der Berufseinsteiger möglichst umfassend einbeziehen und über die Ausbildung sowie die Möglichkeiten nach einem erfolgreichen Abschluss informieren.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - 2013
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2008
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2005
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2004
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|
|