|
|
Presseinformationen 2006 - Werkzeughaltersysteme
|
| |
|
TRIBOS-R mit neuen kupferlegierten Einsätzen
12.09.2006 -
Die TRIBOS-R-Polygonspanntechnik der SCHUNK GmbH & Co. KG ist spezialisiert für die Anforderungen der kräftigen Zerspanung. Die Werkzeughalter dieser Baureihe bieten zu den bisher bekannten Vorteilen der TRIBOS-Spanntechnologie einen wesentlich verstärkten Grundkörper zur Aufnahme hoher radialer Kräfte wie sie in der Schwerzerspanung erzeugt werden. Die Grundstruktur ist eine fachwerkartige Kammerbauweise. Verglichen mit einem massiven Aufbau, hat die Fachwerkbauweise bei gleichem Gewicht ein wesentlich höheres Widerstandsmoment. Dieser steife Grundkörper, kombiniert mit Rundlaufgenauigkeiten < 0,003 mm und einem absolut rotationssymmetrischen Aufbau, bietet zudem optimale Voraussetzungen für hohe Bearbeitungsdrehzahlen. Minimaler Wuchtaufwand, verschleißfreie Spannung und einfachstes Handling gegenüber herkömmlichen Werkzeughaltern, machen TRIBOS-R aber auch zum idealen Werkzeughalter für fast alle Zerspanaufgaben.
Das Polygonspannfutter wurde nun technisch weiterentwickelt und besteht den Anforderungen des Marktes noch besser. In den Grundkörper werden Einsätze aus kupferlegiertem Einsätzen eingesetzt. Ein Vorteil ist, dass die Stirnfläche dadurch sehr widerstandsfähig gegen aufprallende Späne ist. Grundsätzlich liegt der besondere Vorteil darin, dass die kupferlegierten Einsätze zudem auf der Basis eines Schwingungsdämpfers arbeiten. Dadurch wurde die Dämpfung deutlich gesteigert.
Der Gewinn ist eine wesentlich ruhigerere Bearbeitung und höherer Werkzeugstandzeiten. Natürlich schlägt sich dies in einer qualitätssteigernden Bearbeitung und auch der damit verbundenen besseren Oberfläche am Werkstück nieder.
TRIBOS-R bietet zudem eine prozesssichere und kräftige Werkzeugspannung. Hohe Zustellungen und damit ein hohes Zerspanvolumen können erreicht werden. Dies bedeutet für den Anwender Zeitersparnis und damit Verbesserung der Kostensituation.
Die Überlegenheit gegenüber Wettbewerbs-Werkzeughaltern zeigt sich beim neuen TRIBOS-R noch deutlicher. Nach Vergleichsuntersuchungen, die beim Arbeitskreis HSC-SPANNFUTTER II von der Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung e.V. in Schmalkalden durchgeführt wurden, kam folgendes Statement heraus: "Bei den Eigenfrequenzen stellen die TRIBOS-R Spannfutter den Grenzwert nach oben dar. Das heißt, sie haben die geringste Neigung zum rattern bzw. vibrieren."
Wenn Sie als Anwender dann noch den wesentlich einfacheren und schnelleren Werkzeugwechsel gegenüber z. B. Warmschrumpf- oder Einpresssystemen erkennen, haben Sie alle Vorteile in der Hand.
TRIBOS-R
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|