|
|
Im Fokus - Archiv November 2009
|
| |
| |
|
|
11.2009
So gehen Bediener beim Drehen auf Nummer Sicher
Wenn sich auf der Drehmaschine ein Werkstück aus dem Futter löst, kann es in der Fertigungshalle zum lebensgefährlichen Geschoss werden. Kein Wunder also, dass der Gesetzgeber, Berufsgenossenschaften, Normenausschüsse, Maschinen- und Spannmittelhersteller alles dafür tun, dass beim Drehen Gefahren für Leben und Eigentum vermieden werden.
mehr...
|
| |
|
|
10.2009
Schnurgerade bis aufs µ
Zusätzlich zu einer hohen Wiederholgenauigkeit spielt in modernen Werkzeugmaschinen, in Positionier-, Mess- und Handlingsystemen immer häufiger auch die Genauigkeit der Achsbewegung eine entscheidende Rolle. So lassen sich beispielsweise hochpräzise Bauteile für die Produktronik- oder Elektronikindustrie nur mit einer µ-genauen Führung entlang der kompletten Achse realisieren.
mehr...
|
| |
|
|
09.2009
Wie einfach Maschinen heute sehen lernen
Immer mehr Branchen können das Potenzial industrieller Bildverarbeitungssysteme ausschöpfen. Ob im Supermarkt, auf der Autobahn, am Flughafen oder in der Fabrik: Überall werden mittels Kamerasystemen Bilder aufgenommen und in einem Rechner ausgewertet, um schließlich vollautomatisch schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen.
mehr...
|
| |
|
|
08.2009
Hydro-Dehnspanntechnik für die Werksstückspannung
Hydro-Dehnspannfutter für das Spannen von Werkzeugen (Fräser, Bohrer, Gewindebohrer, Reibahlen) sind am Markt seit langem bekannt und wegen ihrer technischen Vorteile geschätzt. Sie kombinieren eine kräftige, zentrische Spannung mit einer hohen Eigendämpfung. Das Ergebnis sind sehr gute Oberflächen bei hohen Bearbeitungsgeschwindigkeiten.
mehr...
|
| |
|
|
07.2009
Greifen - prüfen - messen - schonen
Intelligente Sensoren machen Aktoren zu feinfühligen Helfern in der Automatisierung
Sensoren sind in der Automatisierung die entscheidenden Sinnesorgane von Maschinen und Anlagen. Während Greifmodule und andere Aktoren früher gewissermaßen gefühllos und stur exakt vordefinierte Aufgabe erledigten, werden sie heute mit Hilfe intelligenter Sensoren zu feinfühligen und flexiblen Helfern im Fertigungsprozess. Sie versorgen die Anlage mit wichtigen Informationen über den Prozess, die Produkte bzw. Bauteile sowie die Anlagenfunktion. Das erhöht die Flexibilität, verkürzt die Fertigungszeit, sichert die Produktqualität, vermeidet Anlagenstörungen und schont die Automatisierungssysteme.
mehr...
|
| |
|
|
06.2009
Der Trend zum Präzisionswerkzeughalter
Seit Jahren gelten Spannzangenfutter als günstige und probate Spannmittel für unterschiedlichste Bearbeitungen. Und das, obwohl sich in vielen Betrieben das gleiche Bild bietet: Aus Angst vor losen Werkzeugen ziehen Werker die Überwurfmuttern der Spannzangenaufnahmen mit überdimensionalen Verlängerungen an.
mehr...
|
| |
|
|
05.2009
Auf dem aktuellen Stand der Anforderungen
- Die neue Maschinenrichtlinie der EU
Die Sicherheit von Produkten und Systemen steht für SCHUNK traditionell ganz oben auf der Prioritätenliste, denn wir verstehen uns als Partner unserer Kunden und bieten ausschließlich Komponenten an, die qualitativ und sicherheitstechnisch zur Spitze gehören.
mehr...
|
| |
|
|
04.2009
Hohe Wirtschaftlichkeit durch Performance in der Spanntechnik
5-Achs-Maschinen bieten ein enormes Effizienzpotenzial in der modernen Fertigung.
Wer dieses Potenzial möglichst umfassend ausschöpfen will, sollte dabei auch an die passende Ausrüstung denken.
mehr...
|
| |
|
|
03.2009
Mikroventiltechnik
- Kleinteilehandhabung und -montage
Wer kleine, leichte Teile handhaben oder montieren will, kann mit elektromagnetischen Mikroventilen kräftig Gas geben. Die energieeffizienten Ventile werden direkt mit dem pneumatischen Aktor verschraubt und machen auf diese Weise Schluss mit langen Leitungen. Sie sorgen für einen deutlich schnelleren Takt und sparen dabei Druckluft, Leitungsgewirr sowie jede Menge Montagezeit. Selbst in vorhandene Anlagen lassen sich die standardisierten Tempomacher einfach und schnell integrieren.
mehr...
|
| |
|
|
02.2009
Zuverlässige Präzision bis in den verstecktesten Winkel
Trotz konstruktiver Raffinesse lassen sich schwer zugängliche Stellen an Werkstücken manchmal nicht vermeiden. Gefragt sind in diesen Fällen schlanke Werkzeughaltersysteme mit minimaler Störkontur. Sie müssen bis in den verstecktesten Winkel vordringen, ein ausreichendes Drehmoment übertragen und zugleich hohe Präzision gewährleisten.
mehr...
|
| |
|
| |
 |
 |
 |
| |
Im Fokus - 2013
Im Fokus - Archiv 2012
Im Fokus - Archiv 2011
Im Fokus - Archiv 2010
Im Fokus - Archiv 2009
Im Fokus - Archiv 2008
Im Fokus - Archiv 2007
|