|
|
|
|
Service-Robotik
Anwendungen in der Praxis
Forschung und Entwicklung arbeiten intensiv an zahlreichen Projekten rund um die Service-Robotik. Teilweise gibt es bereits praxiserprobte Anwendungen, teilweise befinden sich die Projekte noch in der Forschungs- und Erprobungsphase. Hier ein kleiner Ausschnitt davon. Eines ist dabei sicher: In einigen Jahren wird der Service-Roboter so alltäglich sein, wie heute der PC.
|
|
|
|
Life Science
In pharmazeutischen, biologischen und chemischen Laboratorien können Service-Roboter Routineaufgaben sicher und zuverlässig erledigen. Von Vorteil ist dabei, dass die Roboter rund um die Uhr aktiv sein können und vor allem in hygienisch sensiblen Bereichen Fehler durch Kontaminationen über den Menschen ausgeschlossen werden. Beim Handling von Infusionslösungen, Blutkonserven oder sterilem Material für den medizinischen Einsatz reduzieren Roboter die Gefahr menschlichen Versagens.
|
|
|
|
Behindertenhilfe
Service-Roboter werden künftig den Grad der Selbständigkeit behinderter Menschen deutlich erhöhen. Die Forschung arbeitet an Lösungen, die im Haushalt und im täglichen Leben deutliche Erleichterungen für behinderte Menschen bringen. Aber auch Lösungen, die herkömmliche Prothesen durch sehr viel sensiblere Module ersetzen, werden entwickelt. Erste Ansätze gehen bereits so weit, dass aufgrund von Fortschritten in der modernen Hirnforschung allein über Gedankenkraft und der damit verbundenen Hirnaktivitäten künstliche Gliedmaßen gesteuert werden sollen.
|
|
|
|
Intralogistik
Im betrieblichen Alltag werden Service-Robotiklösungen bereits getestet, die in der Fertigung automatisch und vollkommen flexibel für Nachschub sorgen.
|
|
|
|
Entertainment
Insbesondere im asiatischen Raum werden derzeit Service-Roboter zu Unterhaltungszwecken gebaut. Die Spaßmaschinen werden in Vergnügungsparks, aber auch in erschwinglicher Bauweise im privaten Umfeld eingesetzt.
|
|
|
|
Fortbewegung
Bei einer sehr weiten Definition des Begriffs Service-Robotik werden davon auch Lösungen erfasst, die dazu dienen, Kraftfahrzeuge automatisiert zu steuern. Lösungen für den gewerblichen Bereich, wie etwa automatisierte Gabelstapler oder Containerfahrzeuge zählen ebenso dazu wie Lösungen für Personenwagen, die fahrerlos ihr Ziel finden.
|
|
|
|
Haushalt
Hier gibt es bereits Service-Roboter, die in Serie produziert und vertrieben werden. Sie erledigen einfache, vordefinierte Aufgaben, wie etwa Staubsaugen oder das Reinigen von Swimmingpools.
|
|
|
|
Bomben- und Minenentschärfung
In hochriskanten Umgebungen hat sich der Einsatz von Service-Robotern bewährt. Hier helfen die Roboter, Gefahrenquellen zu erkennen und zu eliminieren, ohne dabei Menschen zu gefährden. Visuelle Systeme und Detektoren helfen bei der Untersuchung kritischer Gegenstände oder verminter Gelände. Über modular gebaute Arme und sensorbestückte Greifer kann anschließend die Entschärfung vorgenommen werden.
|
|
Der Bomben- und Minenroboter schützt in Krisengebieten Leben. Er dient der Entschärfung von Sprengkörpern. (Bild: Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG)
|
|
Überwachung
Hier werden Service-Roboter genutzt, um rund um die Uhr die Sicherheit zu erhöhen und bei außergewöhnlichen Vorfällen unmittelbar reagieren zu können. Erste Versuche gibt es sowohl bei der Überwachung von Gebäuden als auch bei der Überwachung von ganzen Landstrichen, beispielsweise von Wäldern, die von Waldbränden bedroht sind.
|
|
|
|