La mayor productividad a la más alta velocidad
Cada vez más en menos tiempo: esta es en casi todos los sectores la exigencia principal a la hora de aumentar la productividad y la fuerza impulsora de nuevas tendencias en el campo de la alta velocidad.
Para aumentar el número de piezas y reducir costes, es necesario optimizar sistemáticamente los procesos de manipulación y producción tanto en la industria de los semiconductores, como en el campo de las tecnologías de embalaje, el sector farmacéutico y la industria alimentaria. En este contexto, el uso de componentes individuales de alta velocidad tan sólo puede ser el primer paso hacia una mayor eficiencia productiva. Para aprovechar todo el potencial de una producción optimizada, se requiere una perfecta interacción entre numerosos componentes Una vez lograda esta optimización, pueden apreciarse los resultados, como sucede por ejemplo en una aplicación de la industria alimentaria en la que un sistema optimizado de recolección compuesto por sistemas cinemáticos robotizados y unidades de agarre de SCHUNK es capaz de recoger hasta 650 piezas por minuto y colocarlas exactamente en un lugar específico.
Estos procesos de producción a alta velocidad plantean rigurosas exigencias en cuanto a las tecnologías y materiales utilizados. Sistemas lineales de gran dinamismo, unidades de giro extremadamente rápidas, pinzas de gran velocidad, materiales muy ligeros y resistentes, así como sensores y controles de gran rapidez: estos son los componentes en los que se basa el éxito de cualquier producción a alta velocidad.
|