|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
2009 Zukunfts- und kundenorientiert die New Reality gestalten
|
|
|
|
|
Ausgelöst durch Finanzmarktspekulationen in den USA erlebt die Weltwirtschaft 2009 den stärksten Einbruch der Nachkriegszeit. Auch SCHUNK bekommt die Krise im Maschinenbau zu spüren und baut auf seine drei Stärken: Kompetenz, Innovationskraft und den unbändigen Willen zum Erfolg.
|
SCHUNK Automation wächst
|
|
|
Kaum ist der Neubau Automationssysteme bezogen, investiert SCHUNK am Standort Brackenheim-Hausen weiter: Für fünf Millionen Euro entsteht auf rund 4000 Quadratmetern eine neue Fertigungshalle. Statt in zwei werden künftig in drei Hallen modernste Automationskomponenten gefertigt.
|
|
|
Modernes Ausbildungszentrum eröffnet
|
|
|
Nach nur sechs Monaten Bauzeit und einer Investition von rund zwei Millionen Euro weiht SCHUNK sein neues Ausbildungszentrum in Lauffen ein. Auf einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern befindet sich alles unter einem Dach, was für eine fundierte Ausbildung wichtig ist. Mit modernen Maschinen, einer fertigungsähnlichen Struktur, einem Elektroniklabor und Trainingsräumen ermöglicht es eine optimale Verzahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung.
mehr...
|
|
|
Ländergesellschaft Japan
|
|
|
Im Januar 2009 wird der japanische Automationsspezialist Takano Bearing Co. Ltd. zur SCHUNK Intec K.K. mit Sitz in Tokio. Der neue Standort in Japan ist eine der nunmehr 23 SCHUNK-Tochtergesellschaften rund um den Globus.
|
|
|
Henrik A. Schunk wird Vorstandmitglied im VDMA-Fachverband Robotik + Automation
|
|
|
Der Geschäftsführende Gesellschafter Henrik A. Schunk, wird in den Vorstand des VDMA-Fachverbands Robotik + Automation gewählt. Er ist damit einer von elf Vordenkern, die sich künftig für die Branche engagieren.
mehr...
|
|
|
Schnellste Pick & Place Einheit der Welt
|
|
|
Die Experten sind sich einig: Schneller geht es nicht! Die Redaktion der Fachzeitschrift "ke KONSTRUKTION & ENGINEERING" kürt die neue SCHUNK PPU-E30 zum Produkt des Monats November 2009. Das hochdynamische, direkt angetriebene System hat bei einem Vertikalhub von 40 mm, einem Horizontalhub von 120 mm sowie einer bewegten Masse von zwei Kilogramm eine Zykluszeit von nur 0,58 Sekunden - und das bei einer Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm.
|
|
|
Neue Leistungsklasse bei Schwenkeinheiten
|
|
|
Die Premiere des Jahres: SCHUNK SRU-plus eröffnet eine neue Liga unter den Universal-Schwenkeinheiten. Ob last- oder schwenkzeitoptimiert, ob pneumatisch oder mechanisch verriegelte Mittenstellung, auch mit elektrischer Drehdurchführung. Die neue SRU-plus vereint zuverlässige Leistungsfähigkeit mit großer Optionsvielfalt - ein echtes Powerpaket.
Produktinformation
|
|
|
Vielzahnführung - ein Greiferleben lang zuverlässig. Garantiert!
|
|
|
Die SCHUNK Vielzahnführung gewährleistet Präzision, Robustheit und Zuverlässigkeit - ein Greiferleben lang. Davon ist SCHUNK so überzeugt, dass alle vielzahngeführten pneumatischen Greifer mit der SCHUNK Longlife-Garantie ausgerüstet werden.
LONGLIFE-GARANTIE
|
|
|
Laserschweißen unterschiedlichster Teile
|
|
|
Das neue Geschäftsfeld Laserschweißtechnik geht an den Start: SCHUNK präsentiert auf der Euromold in Frankfurt erstmals eine hochflexible Laserschweißmaschine zum teilautomatisierten Auftrags- und Reparaturschweißen. Sowohl anspruchsvolle Werkstoffe als auch komplexe Bauteilgeometrien lassen sich mit dieser Innovation zuverlässig bearbeiten. Ob klein oder tonnenschwer - die Präzisionsanlage schweißt jede Art von Bauteil schnell und komfortabel.
SCHUNK Lasertechnik
|
|
|
Laserforming schafft Designfreiheit und Flexibilität
|
|
|
In vielen Industriezweigen ist Laserforming ein etabliertes Verfahren, wenn kurzfristig Prototypen oder Versuchsteile benötigt werden. Ebenso gut lassen sich mit dieser Technologie Funktionsteile für den Echteinsatz herstellen. SCHUNK bietet erstmals individuelle Lösungen wie Greiferfinger oder komplette Greifer aus lasergeformtem Polyamid.
Produktinformation
|
|
|
25 Jahre TENDO Hydro-Dehnspannfutter
|
|
|
Mit TENDO definiert SCHUNK seit 25 Jahren höchste Effizienz und Präzision in der Fertigung. Das erste standardisierte Hydro-Dehnspannfutter nimmt bis heute eine Spitzenposition in der Werkzeugspanntechnik ein.
Produktinformation
|
|
|
10000 Mal Präzision, Flexibilität und Kostensenkung
|
|
|
Ein rundes Jubiläum feiert das Handspannfutter ROTA-S plus: Über zehntausend Mal hat SCHUNK dieses Drehfutter bereits verkauft! Wie kaum ein anderes Spannsystem vereint und maximiert ROTA-S plus die drei Faktoren Bearbeitungsqualität, Flexibilität und Kosteneinsparung.
Produktinformation
|
|
|
Spannklauenkästen mit eingebautem Späneschutz
|
|
|
Dass selbst in konventionellen Spannmitteln Effizienzpotenzial steckt, beweist SCHUNK mit seinen neuen Spannklauenkästen: Deren Backenantrieb ist rundum gegen Späne und Kühlschmiermittel geschützt. Das wartungsarme Design und die integrierte Schmierung minimieren den Verschleiß und sorgen für eine lange Lebensdauer der Antriebsspindel.
|
|
|
|
|
|
|