|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
2009 Créer la nouvelle réalité en s'orientant vers le futur et vers le client.
|
|
|
|
|
Déclenché par des spéculations sur le marché financier aux Etats-Unis, l'économie mondiale connait sa plus forte chûte de l'après-guerre. SCHUNK ressent aussi la crise de l'industrie et s'appui sur ces trois forces: compétence, force d'innovation et volonté de réussir.
|
SCHUNK Automation s'agrandi
|
|
|
A peine la construction du nouveau batîment Système automation terminée, SCHUNK continue à investir sur son site de Brackenheim-Hausen: un nouveau hall de fabrication de 4000 m2 est en constructio. Les composants d'automation sont maintenant sont fabriquées sur trois sites au lieu de deux.
|
|
|
Ouverture d'un nouveau centre de formation pour apprentis
|
|
|
Après seulement 6 mois de construction et un investissement d'environ 2 millons d'euro, SCHUNK inaugure son nouveau centre de formation à LAUFFEN. Sur une surface totale de 1200 m2 tout est réuni pour garantir une formation approfondie. Des machines modernes, une structure similaire à la fabrication, un laboratoire électronique et des salles de formations permettent un rapprochement étroit entre formation théorique et pratique.
Pour en savoir plus…
|
|
|
Nouvelle filiale au Japon
|
|
|
En janvier 2009 le spécialiste en automation Takano Bearing Co. Ltd. avec son siège à Tokio devient SCHUNK Intec K.K. Ce nouveau site au Japon est desormais la 23ème filiale de SCHUNK dans le monde.
|
|
|
Henrik A. Schunk devient membre du directoire du VDMA-association professionnelle de robotique + automation.
|
|
|
L'associé Henrik A. Schunk est elu au directoire de l'association VDMA. Il est un des onze "cérveaux" s'engageant désormais dans cette domaine.
Pour en savoir plus…
|
|
|
L'unité de Pick & Place la plus rapide au monde
|
|
|
Les experts sont unanimes: Impossible d'aller plus vite! La rédaction de la révue spécialisée "ke KONSTRUKTION & ENGINEERING" a elu la nouvelle unité SCHUNK PPU-E30 produit du mois de novembre 2009. Ce système est hautement dynamique et à commande par moteur linéaire direct. Par exemple, un cycle en U avec une course vérticale de 40 mm, une course horizentale de 120 mm et une charge embarquée de 2 kg est réalisé en 0,58 secondes avec une répétabilité de 0,01 mm.
|
|
|
Nouvelle catégorie de performance dans les unités de rotations.
|
|
|
La première de l'année: L'unité SCHUNK SRU-plus ouvre une nouvelle ère parmi les unités de rotation. Charge et temps de rotation optimisés, position intermédiaire pneumatique ou vérouillée, avec ou sans joint tournant pneumatique et/ou éléctrique. La nouvelle unité SRU-plus associe des grandes performances techniques avec une mulititude d'options - un vrai "pack" d'énérgie !
Informations produit
|
|
|
Guidage multi-cran - fiable tout au long de la vie du préhenseur. C'est garanti !
|
|
|
Le guidage multi-cran assure précision, robustesse et fiabilité - tout au long de la vie du préhenseur. SCHUNK en est tellement convaincu que tous les préhenseur pneumatique multi-crans ont la garantie "longlife".
LONGLIFE-GUARANTEE
|
|
|
Laser welding of various components
|
|
|
A new business unit, laser welding technology starts off: SCHUNK presents the highly flexible laser welding machine for semi-automated overlay- and repair welding for the first time at the Euromold show in Frankfurt. Challenging materials, but also complexe component geometries can be reliably machined with this innovation. No mater if the component is small or weighs tons - the precision machine welds every type of component fast and comfortable.
SCHUNK Laser Technology
|
|
|
25 ans de mandrins expansibles hydrauliques TENDO
|
|
|
Depuis 25 ans, SCHUNK defini avec son porte-outil TENDO la plus haute efficacité et précision en usinage. Le premier mandrin expansible hydraulique standardisé occupe toujours une position de leader dans les techniques de serrage d'outils.
Informations produit
|
|
|
10000 fois Précision, Fléxibilité et Féduction de coûts
|
|
|
Le mandrin de tour manuel ROTA-S plus fête un anniversaire à chiffre rond: SCHUNK a vendu déjà plus de dix mille fois ce mandrin de tour ! Comme aucun autre système de serrage, le mandrin ROTA-S plus maximise les trois critères: qualité de l'usinage, fléxibilité et réduction des coûts.
Informations produit
|
|
|
Boîtes à mors avec protéction contre les copeaux intégrée
|
|
|
Même dans les moyens de serrage conventionnels il y a un potentiel de gain d'éfficacité. SCHUNK le démontre avec ces nouvelles boîtes à mors. La commande des mors est complétement protégée contre les copeaux et le liquide de coupe. Leur conception nécessite peu de maintenance et la lubrification intégrée minimise l'usure et assure une longue durée de vie de la vis de commande.
|
|
|
|
|
|
|