|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
|
|
|
|
2010 Turnaround der Weltwirtschaft
|
Mit Innovationskraft und Tatendrang geht SCHUNK voran
|
|
|
Die Wirtschaftsnationen rund um den Globus befreien sich in Rekordzeit aus der Krise des Jahres 2009. Davon profitiert SCHUNK: Als einer der ersten startet der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme ein Feuerwerk der Innovationen und baut damit seine weltweite Spitzenposition am Markt weiter aus.
|
Engelberger Robotics Award
für Heinz-Dieter Schunk
|
|
|
Im Rahmen des 41. International Symposium of Robotics wird Heinz-Dieter Schunk mit dem Engelberger Robotics Award ausgezeichnet. Der Preis gilt weltweit als bedeutendste Ehrung im Bereich der Robotik. Er wird seit 1977 von der Robotic Industries Association RIA verliehen, dem Verband der Robotikindustrie von Nordamerika. Zu den rund 250 Mitgliedern der RIA gehören führende Roboterhersteller, Zulieferer und Systemintegratoren ebenso wie Anwender, Forschungsgruppen und Beratungsfirmen.
Engelberger Robotics Award für Heinz-Dieter Schunk
|
|
|
Henrik A. Schunk wird Chairman von EUnited Robotics
|
|
|
Im Juni wird Henrik A. Schunk zum Vorstandsvorsitzenden des Europäischen Robotik Verbands EUnited Robotics gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Robotik-Pionier Stefan Müller an, dem früheren Geschäftsführer der KUKA Roboter GmbH in Augsburg.
Henrik A. Schunk neuer Chairman von EUnited Robotics
|
|
|
SCHUNK Lasertechnik auf eigenen Beinen
|
|
|
Nach der positiven Resonanz auf der Euromold 2009, wird zum 1. April 2010 die SCHUNK Lasertechnik GmbH gegründet. Sie ist für alle Aktivitäten im Bereich Laserschweißen zuständig. Im Dezember präsentiert das neue Unternehmen gleich eine weitere Neuheit: den PSM 400 BladeWelder, eine Laserbearbeitungsmaschine zum Schweißen hochwarmfester Nickel- und Kobalt-Basislegierungen, wie sie beispielsweise in Turbinenschaufeln und hochlegierten Werkzeugstählen zum Einsatz kommen.
Lasertechnik
|
|
|
Leistungsstärkster Miniatur-Parallelgreifer am Markt
|
|
|
Auf der Automatica kürt die renommierte Fachzeitschrift MM MaschinenMarkt den neuen Powergreifer MPG-plus mit dem MM-Award. Der Miniaturgreifer mit Ovalkolbenantrieb und Wälzführung läutet im Kleinteilehandling ein neues Zeitalter ein. Verglichen mit dem bisherigen MPG, der seither den Benchmark im Kleinteilehandling definierte, steigt die Greifkraft beim MPG-plus noch einmal um bis zu 25 %. Damit macht er den Weg frei zu immer kleineren und effizienteren Systemen.
MPG-plus
|
|
|
Kräftigstes Hydro-Dehnspannfutter aller Zeiten
|
|
|
Mit TENDO E compact startet SCHUNK in ein neues Zeitalter für die Werkzeugspannung: Erstmals gibt es ein Hydro-Dehnspannfutter, das unter trockenen Spannbedingungen Drehmomente bis 900 Nm (bei Ø 20 mm) sicher überträgt und sich vollwertig für die Volumenzerspanung eignet. Verglichen mit konventionellen Hydro-Dehnspannfuttern hat SCHUNK die Leistung bei TENDO E compact um 60 Prozent gesteigert.
TENDO E compact
|
|
|
Nullpunktspannsystem der nächsten Generation
|
|
|
Mit VERO-S setzt SCHUNK erneut Maßstäbe in der hocheffizienten Werkstückspannung. Das Null-punktspannsystem der nächsten Generation ist voll kompatibel zum bisherigen System und bietet dank des patentierten Eil- und Spannhubs Einzugskräfte bis 40.000 N - stolze 100 Prozent mehr als bisher. Sämtliche Funktionsteile, wie Grundkörper, Spannbolzen und Spannschieber, sind in gehärtetem Edelstahl ausgeführt. Zudem ist das wartungsfreie Modul komplett abgedichtet und so vor Spänen, Staub und Kühlschmiermittel geschützt. Die Wechselwiederholgenauigkeit beträgt < 0,005 mm.
VERO-S
|
|
|
Alles im BLAUEN BEREICH auf der Automatica
|
|
|
Blau steht für Effizienz und blau steht für SCHUNK. Auf der AUTOMATCA präsentiert SCHUNK, wie sich die Potenziale effizienter Lösungen erschließen lassen: Mit richtungsweisenden Leichtbaukonzepte, leistungsdichten Greifer und Schwenkeinheiten, intelligenten, mechatronischen Lösungen sowie dem wirkungsvollen Einsatz der Ventiltechnik.
AUTOMATICA 2010 - Virtueller Rundgang
|
|
|
Motek: Effizienter Greifen
|
|
|
Auch auf der Motek dreht sich alles um das Thema Effizienz. Im Fokus der Besucher stehen MPG-plus, der leistungsstärkste Miniatur-Parallelgreifer am Markt, der extrem vielseitige 6-Achsen-Kraft-Momenten-Sensor FTnet, die hocheffiziente Ventilbox VB sowie die rasanten Pick-&-Place Einheiten PPU-P und PPU-E aus dem Modulprogramm für die Hochleistungsautomation.
|
|
|
AMB: Spanntechnik der Zukunft
|
|
|
Dass auch in bewährten Spanntechniklösungen jede Menge Effizienzpotenzial steckt, zeigen die 17 richtungsweisenden Spanntechnikinnovationen, die SCHUNK Ende September den über 86.000 Besuchern auf der AMB in Stuttgart präsentiert. Darunter das Nullpunktspannsystem VERO-S, das Hydro-Dehnspannfutter TENDO E compact und die universelle Zwischenbüchse GZB-S.
|
Innovative Kommunikation im Internet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|